Caso

No creíamos que un ahorro energético de este calibre fuera posible

Con este nuevo tipo de bomba, Grundfos nos ayuda a hacer realidad nuestro objetivo de suministrar agua de manera sostenible a las personas de nuestra región.
Christian Portschy, director ejecutivo de WVSB.

Al ver por primera vez lo “pequeña” que era la nueva bomba de aumento de presión de Grundfos, Christian Portschy se preocupó. 

“Era muy escéptico con el tamaño”, revela Christian Portschy, director ejecutivo de Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), la empresa de suministro de agua para el Burgenland meridional, emplazada en Oberwart (Austria). 

WVSB lleva muchos años trabajando con Grundfos, principalmente en el ámbito de las bombas sumergibles. Portschy se enteró de que Grundfos estaba realizando pruebas de campo con una nueva serie “extragrande” de bombas multietapa CR. WVSB podría usarlas en su aplicación de suministro de agua presurizada después de la filtración con arena y el lavado a contracorriente para elevar el agua a los tanques de almacenamiento.

Grundfos sugirió que la nueva CR podría hacer el mismo trabajo con un 30 % más de eficiencia que la marca de bombas usada en la aplicación en ese momento. Ante eso, Portschy quiso probarla. Sin embargo, cuando vio sus reducidas dimensiones, no lo tuvo tan claro. “No creía que la bomba pudiera soportar ni suministrar la presión de agua necesaria”, explica, para después añadir que la principal prioridad de WVSB es garantizar un suministro de agua seguro y eficiente en cuanto a costes y consumo de energía a los 50.000 residentes de Oberwart.

¿Serviría la CR 95?

Christian Portschy, junto a la bomba de aumento de presión de agua CR 95 de Grundfos. Portschy es director ejecutivo de Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), la empresa de suministro de agua para el Burgenland meridional, emplazada en Oberwart (Austria).

La solución y el resultado

Según Portschy, fue durante la puesta en servicio, en mayo de 2017, cuando surgió de nuevo la incertidumbre. Los operadores de la sala de control tenían dudas: ¿los datos de consumo energético eran correctos? ¿Estaba sobrecargado el pequeño motor? ¿Seguía funcionando la bomba dentro de su curva característica? ¿Suministraba realmente 25 l/s, hasta 8 l/s más que las grandes bombas anteriores? ¿Estaba o no estaba funcionando? No hacía tanto ruido.

No obstante, las dudas tardaron poco en disiparse. Y después de medio año en funcionamiento, llegaron las cifras: por cada litro por segundo suministrado, la nueva CR 95 de Grundfos consumió 689 W, frente a los 895 W de las bombas anteriores. Un ahorro de cerca del 30 %. 

“Nuestro objetivo para el futuro es continuar suministrando agua de manera sostenible a las personas de nuestra zona”, dice Christian Portschy, director ejecutivo de la empresa de suministro de agua WVSB, con sede en Oberwart (Austria).

“La bomba hace claramente su trabajo”, dice Portschy. “Las lecturas registradas han demostrado este enorme ahorro de energía. Nos han sorprendido mucho los datos de rendimiento”.

En los próximos meses, WVSB tiene previsto sustituir las otras tres bombas antiguas de la línea de aumento de presión por modelos CR 95. 

“Sólo con esta bomba, ya hemos conseguido un enorme ahorro energético”, asegura Christian Portschy. También añade que la bomba se ajusta a las aspiraciones de sostenibilidad de la empresa, que incluyen su propio suministro de energía solar instalado en los tejados de los edificios vecinos. Con estos 200 paneles fotovoltaicos, la nueva bomba y un menor consumo energético, WVSB puede ahora mantener en funcionamiento ciertos equipos clave en caso de que se produzca un corte de electricidad. 

Bomba multietapa CR 95 de Grundfos instalada en WVSB, Oberwart (Austria). La bomba era mucho más pequeña que las bombas anteriores de otra marca usadas en la aplicación de filtración/aumento de presión. ¿Serviría?

“Nuestro objetivo para el futuro es continuar suministrando agua de manera sostenible a las personas de nuestra zona. Me enorgullece que hayamos conquistado con éxito una fase de nuestra visión de futuro, de modo que podamos garantizar el suministro continuo de este preciado líquido a las siguientes generaciones”. 

Otros casos relacionados

Lea historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.