News

Willkommen an Bord

Wer im Herbst im Fachgroßhandel zu einer Alpha2 greift, darf darauf hoffen, im kommenden Jahr bei AIDAnova an Bord zu gehen. Im Rahmen einer Aktion „Willkommen an Bord“ verlost Grundfos unter teilnehmenden Installateuren einen Reisegutschein für eine Kreuzfahrt im Wert von 5.000 Euro. Außerdem haben Teilnehmer die Chance auf einen praktischen 3-Meter-Zollstock als Sofortgewinn.

Die Teilnahme ist kostenlos, der Installateur muss lediglich Email-Adresse und die Seriennummer der zuvor im Großhandel gekauften Alpha2 eingeben und kann dann mit seinem Smartphone ein digitales Rubbellos öffnen. Alternativ lässt sich das Gewinnspiel auch über den PC aufrufen. Die Aktion läuft vom 1.10. bis zum 31.12.2019. Die Reisegutschein-Verlosung findet im Januar 2020 statt. Installateure können mit unterschiedlichen Seriennummern auch mehrfach teilnehmen und so ihre Chancen auf den Hauptpreis erhöhen.

Der Hauptgewinn verspricht nicht nur traumhafte Tage auf See, sondern ist auch mit Blick auf die Umwelt gewählt. AIDAnova ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit umweltschonendem Flüssig-Erdgas betrieben werden kann und so die CO2-Emissionen um 20 Prozent reduziert.

Die Alpha2-Baureihe ist die meistverkaufte Heizungspumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser und beim Fachhandwerk vor allem für ihre einfache Installation beliebt. Die Pumpe hat die besten Energie-Effizienz-Werte in ihrer Klasse, ist sehr kompakt, lässt sich werkzeuglos elektrisch anschließen und mit der AutoAdapt-Regelung einfach in Betrieb nehmen. Mittlerweile ist die Alpha2 ab Werk auch bereits für einen einfachen hydraulischen Abgleich mit der Grundfos-App Go Balance und dem optionalen Alpha Reader vorbereitet.