Bürogebäude
Neue Anforderungen an den Arbeitsplatz
Das moderne Bürogebäude befindet sich angesichts der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigeren, gesünderen und stärker auf Teamarbeit ausgerichteten Arbeitsbereichen im Wandel. Diese Art von Arbeitsbereichen stellt herkömmliche HLK-Anlagen allerdings vor eine Herausforderung. Da viele Bereiche in Bürogebäuden kaum bis gar keinen direkten Zugang zu Frischluft haben, ist die Steuerung der Belüftung und Luftqualität von entscheidender Bedeutung für den Komfort und die Produktivität der dort arbeitenden Menschen.
Die meisten Bürogebäude sind heute mit konventionellen Anlagen ausgestattet, bei denen große Primärpumpen die Innenlufttemperatur regulieren. Da sich die Nutzungsweise dieser Gebäude nun jedoch ändert, ist diese Lösung nicht mehr funktional. Zum Maximieren von Komfort und Energieeffizienz ist es heute sinnvoller, die Gebäude in kleinere Bereiche zu unterteilen, aus denen Sensoren Informationen an ein übergeordnetes System melden.
Mit effizienteren Pumpenlösungen lässt sich der Energieverbrauch von Bürogebäuden natürlich deutlich senken. Das hat positive Auswirkungen – und zwar nicht nur mit Blick auf den Klimawandel und die globalen Emissionen. Vielmehr bietet sich auch die Gelegenheit zum Reduzieren der Betriebs- und Investitionskosten, zum Verbessern des Raumkomforts und des Wohlbefindens der Mitarbeiter sowie zum Erhöhen der Versorgungssicherheit. Letztendlich bedeutet dies, dass die Produktivität der Mitarbeiter und die Zufriedenheit der Betreiber über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes hinweg erheblich gesteigert werden können.
Gebäude in Dubai erreichen bis zu 80% Energieeinsparungen
Die Regierung von Dubai hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 30.000 Gebäude zu modernisieren, um den Stromverbrauch der Stadt zu senken. Mit der Hilfe von Grundfos haben mehrere Gebäude bereits erhebliche Energieeinsparungen erzielt.
Dänische Bank verdoppelt den Nutzen ihrer Energieinvestition
Dank der Installation energieeffizienter, zuverlässiger Lösungen von Grundfos konnte die dänische Jyske Bank in ihrem Betrieb 60% des Energieverbrauchs einsparen.
*nur in Englisch
Nachrüsten für mehr Energieeffizienz
Bei der Renovierung von Bürogebäuden stellt sich häufig die Frage nach der Kompatibilität neuer Anlagen und den Vorteilen des Austauschs von Lösungen. Doch unabhängig davon, ob Anlagen modernisiert oder neue Vorschriften erfüllt werden müssen oder ob der Wert des Bürogebäudes gesteigert werden soll – die Energieeffizienz ist in jedem Fall ein entscheidender Faktor.
Eine energieeffiziente Nachrüstung mit Grundfos kann als Austausch alter Pumpen oder Umrüstung ganzer Anlagen auf intelligente, leistungsüberwachende Lösungen realisiert werden.
Neues Bürogebäudeprojekt?
Zu Beginn eines neuen Bürogebäudeprojekts stellt sich in Bezug auf die HLK-Anlagen eine Reihe von Fragen, da eine umsichtige Planung das A und O für die Integration und Optimierung der einzelnen Anlagen ist. Welche Art von Pumpe eignet sich für die Anlage? Kann man sie an die Gebäudeleittechnik anschließen? Und wie einfach ist ihre Auslegung?
Zum Glück verfügt Grundfos über eine Fülle an Tools, Kenntnissen und Dienstleistungen, um diese und weitere Fragen zu beantworten. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl, Auslegung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer HLK-Anlagen. So können Sie sicher sein, dass die Anlagen all Ihre Leistungsanforderungen erfüllen und Ihnen höchstmöglichen Komfort bieten. Erfahren Sie zunächst mehr über unsere Kenntnisse.
Laden Sie unsere Anwendungshilfen für Ihre Nachrüst- oder Neubauprojekte herunter
Sind Sie Entscheidungsträger im technischen Bereich und suchen Sie nach detaillierten Informationen, um die Herausforderungen Ihrer Anlage zu meistern? Dann sollten Sie sich unsere Anwendungshilfen anschauen. Darin erfahren Sie zum Beispiel, wie man Legionellen bekämpft, Probleme bei der Pumpenauslegung bewältigt oder Anlagen mithilfe von Steuer- und Regelgeräten optimiert – und noch vieles mehr.
Können wir Ihnen helfen?
Suchen Sie vielleicht gerade die passende Pumpenlösung für Ihre Anforderungen? Dann kann Grundfos Ihnen dabei behilflich sein! Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt
Ein Mitglied des Grundfos-Teams wird nun Ihre Anfrage prüfen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Behalten Sie Ihren Posteingang im Auge, eine Bestätigungs-E-Mail ist auf dem Weg!
Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um den Anmeldevorgang abzuschließen und dann alle Neuigkeiten und Updates von Grundfos zu erhalten. Wenn Sie den Anmeldevorgang nicht abschließen, können Sie unseren Newsletter nicht erhalten.
Wenn Sie bereits angemeldet sind, erhalten Sie keine Bestätigungs-E-Mail.
Mit freundlichen Grüße
Grundfos
Entledigen Sie sich Ihrer Sorgen mit einem individuellen Servicevertrag
Erfahren Sie, wie ein individueller Servicevertrag von Grundfos Ihre Betriebskosten senken und die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen maximieren kann – damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Nehmen Sie sich deshalb ein paar Minuten Zeit, um Ihren Bedarf an Servicedienstleistungen zu ermitteln.
Entdecken Sie unsere Anwendungen und Lösungen
Jedes Bürogebäude hat seine eigenen speziellen Anforderungen. Aber mit dem richtigen Systemdesign ist es möglich, völlige Einfachheit und Zuverlässigkeit zu erreichen, zusammen mit erhöhter Versorgungssicherheit und Energieeffizienz. Grundfos bietet ein komplettes Sortiment an kommerziellen Wasserpumpensystemen, um jedem Bürogebäude hohe Leistung zu bieten. Erkunden Sie unsere Anwendungen und Produkte unten.