VERWENDUNG DER APP GO Replace FÜR DAS AUSTAUSCHEN UND NACHRÜSTEN VON PUMPEN

Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen der App Grundfos GO Replace und seien Sie das nächste Mal noch besser vorbereitet, wenn Sie eine Pumpe austauschen oder nachrüsten möchten.

Das Suchen nach passenden Austausch-Umwälzpumpen für  in Kessel integrierte Pumpen,  eigenständige Grundfos-Pumpen  und eigenständige Pumpen von mehreren anderen Herstellern  wird durch die App Grundfos GO Replace deutlich vereinfacht.  Sie hilft Ihnen bei der Suche nach Alternativen für Tausende Umwälzpumpen  von vielen verschiedenen Herstellern – d. h. nicht nur von Grundfos. 

Um Ihnen die App und ihre wichtigsten Vorteile vorzustellen,  bietet Ihnen dieses Modul eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.  Es zeigt auch, wie einfach und intuitiv der Prozess tatsächlich ist.  Lassen Sie uns entdecken, wie GO Replace Sie unterstützt.  Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine Heizungsanlage ist ausgefallen.  Sie braucht eine neue Pumpe und Sie sind sich nicht sicher,  welches Modell sich als Ersatz für die ausgefallene Pumpe eignet.  Sie erwägen, das Original-Ersatzteil von Ihrem Großhändler zu bestellen. 

Dieser muss das Teil vom Kesselhersteller bestellen.  Denn wegen der großen Pumpenauswahl hat er es nicht auf Lager.  Der Prozess wäre lang und kompliziert.  Der Hausbesitzer hätte erst wieder Wärme, wenn die Austauschpumpe eintrifft.  Das kann mehrere Tage dauern.  Sie erinnern sich an die App Grundfos GO Replace auf Ihrem Smartphone.  Sie öffnen die App. Nach kurzem Wischen und Bestätigen  erhalten Sie sofort eine Empfehlung für eine handelsübliche Pumpe,  die Ihr Großhändler auf Lager hat.  So sparen Sie viel Zeit. 

Kein langes Warten auf die passende Austauschpumpe!  Die App Grundfos GO Replace schlägt Ihnen sofort eine Pumpe vor,  die sich perfekt als Ersatz eignet und von Grundfos hergestellt wird.  Sehen wir uns die App einmal genauer an.  Laden Sie die App zuerst auf Ihr Smartphone herunter.  Sie steht im App Store und in Google Play zur Verfügung.  Öffnen Sie die App und suchen Sie die Produktnummer der alten Pumpe. 

Das ist eine achtstellige Zahl, die meist vorne auf der Pumpe steht.  Machen Sie mit der App ein Foto von der Nummer.  Wenn Sie die Nummer nicht finden, tippen Sie auf „Hilfe bei der Verwendung“.  Tippen Sie auf „Alle Produkte durchsuchen“,  um die Teilenummer manuell einzugeben oder per Beschreibung zu suchen.  Wenn Sie nach einer Pumpe eines anderen Herstellers suchen,  müssen Sie die Produktbezeichnung eingeben.  Bestätigen Sie, dass die Produktnummer richtig ist und fahren Sie fort. 

GO Replace zeigt Ihnen dann die am besten geeignete Grundfos-Austauschpumpe an  sowie bis zu zwei Alternativen, damit Sie die perfekte Pumpe finden.  Sie empfiehlt auch, ob nur der Pumpenkopf  oder die gesamte Pumpe ausgetauscht werden sollte.  Erkennt die App die Produktnummer nicht,  erhalten Sie die Kontaktdaten eines Grundfos-Büros in Ihrer Nähe.  Dort können Sie weitere Unterstützung anfordern.  Nach dem Auswählen der Austauschpumpe wird ein Bericht erstellt. 

Er enthält alle wichtigen Informationen zum Austausch.  Sie können ihn ausdrucken oder  per E-Mail an Ihren Großhändler oder an den Hausbesitzer schicken.  Was ist noch möglich?  Alle Berichte sind über den Reiter „Ergebnisse“ auf der Startseite abrufbar.  Sie können also bei Bedarf schnell erneut Zugang erhalten.  GO Replace findet in wenigen Schritten  die ideale Austauschpumpe  aus Tausenden Umwälzpumpen von verschiedenen Herstellern. 

Die App lässt sich einfach bedienen  und kann Ihnen mithilfe der Vorschläge viel Zeit sparen.  Geben Sie einfach die Produktnummer der alten Pumpe ein.  Die App erledigt den Rest. So einfach ist das!  

Kursübersicht

Module
Module: 1
Dauer
Dauer: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel