Fachwissen
WASSER EFFIZIENTER UND NACHHALTIGER NUTZEN
EIN THEMA, DAS UNS ALLE BETRIFFT
Intelligente Lösungen können der Industrie auf der ganzen Welt dabei helfen, ihr Wasser in der Produktion und Fertigung aufzubereiten und wiederzuverwenden. So ist sie in der Lage, den Wasserverbrauch zu minimieren und ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Es ist an der Zeit zu handeln!
#FOROURWATER
Wie können wir eine knappe Ressource verwalten?
Um die globale Wasserkrise zu bekämpfen, müssen wir weiterhin Maßnahmen ergreifen und Wasser als wertvolle Ressource behandeln – nicht als Abfall.
Es liegt an uns, Wasser klüger zu nutzen. Durch intelligente Lösungen können wir die Nachhaltigkeit von Unternehmen verbessern und ihre Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
Lebenswichtiges Wasser lässt sich durch Wiederverwendung effizienter nutzen und für Gemeinden einsparen. Und das Abwasser kann vor dem Zurückführen in die Umwelt gereinigt werden. Zum Glück werden viele Menschen und Branchen jetzt aktiv #FOROURWATER. Dies ist ein großer Schritt zur Sicherung von sauberem Wasser für heute und morgen.
Unsichtbare Wasserbilanz
Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass für die Produktion von Waren und Lebensmitteln erhebliche Mengen an Wasser benötigt werden. So werden beispielsweise 8.000 Liter Wasser verbraucht, um eine einzige Jeans herzustellen.* Mit intelligenten Lösungen können wir Wasser in der Produktion wiederverwenden und so Wasser und Energie sparen.
*Quelle: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) & The Water Footprint for Cotton Consumption
Wasseraufbereitung gegen Wasserverschmutzung
Wasseraufbereitungslösungen sind entscheidend für die weltweite Versorgung mit sicherem und sauberem Wasser. Derzeit werden über 80 % des gesamten Abwassers unbehandelt in die Umwelt geleitet*. Das führt zu mehr verunreinigten Wasserquellen und gefährdet die Gesundheit all derer, die sie nutzen.
* Quelle: World Water Development Report 2020 der Vereinten Nationen
Wassereffizienz
Durch die effiziente Nutzung und Aufbereitung von Wasser können wir der Tatsache entgegenwirken, dass ein „Business as usual“-Ansatz bis 2030 zu einer Diskrepanz von 40 % zwischen Süßwasserangebot und -bedarf führen wird.*
*Quelle: World Bank (2018)
Lösungen in Aktion
Gemeinsam können wir intelligente Lösungen umsetzen, die den Wasser- und Energieverbrauch reduzieren und gleichzeitig das Wasser aufbereiten sowie die negativen Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Entdecken Sie in den folgenden Referenzen, wie drei Werke ihren ökologischen Fußabdruck verringern.
Diese Themen betreffen uns alle.
„Wir haben keinen Abfall, wir haben nur Ressourcen ...“
Das Fertigungsteam in einem unserer Werke in Bjerringbro, Dänemark, hat einen innovativen geschlossenen Wasserkreislauf geschaffen, in dem das Wasser aufbereitet und mehrfach wiederverwendet wird. Er verdeutlicht das Umdenken im Bereich Abwasser und sorgt dafür, dass die knappe Ressource geschont wird.
Carlsberg wiederverwendet 90 % ihres Prozesswassers
Die Carlsberg-Brauerei will ihren Wasserverbrauch bis 2030 um 50% senken. Die Initiative „Zero Water Waste“ ist Teil des Programms „Together Towards Zero“ von Carlsberg.
Kosten senken und cool bleiben
Bei einem britischen Verpackungshersteller bewirkte eine Nachrüstung der Produktionskühlanlagen eine Reduktion des Energieverbrauchs um 52 %. Gleichzeitig wurde die Steuerung und Zuverlässigkeit des Betriebs verbessert.
Entdecken Sie unsere Lösungen
Indem wir starke, dauerhafte Partnerschaften mit all jenen aufbauen, die aktiv für unser Wasser werden, und indem wir ihnen Expertise sowie intelligente Lösungen anbieten, können wir unseren Beitrag dazu leisten, die Wasser- und Klimaprobleme der Welt gemeinsam zu bewältigen. #FOROURWATER Entdecken Sie unser großes Angebot an intelligenten Lösungen für die Industrie.