Rencontrez notre expert

Rencontrez notre expert : Traitement des eaux industrielles

Le dosage chimique est crucial pour préparer l'eau brute à la prochaine étape du process de traitement. Lors de l'ajout de produits chimiques, la sécurité des opérateurs est aussi essentielle que la vérification de la qualité de l'eau et de la conformité aux réglementations.

Regardez notre expert en traitement d'eau vous expliquer comment les Grundfos iSOLUTIONS peuvent vous aider à réduire la complexité et à optimiser la sécurité, tout en vous faisant gagner du temps et de l'argent.

 

Un traitement plus intelligent des eaux industrielles peut réduire le risque de développement des légionelles

Comme la légionellose est devenue une préoccupation mondiale, les fabricants doivent se concentrer sur la réduction du risque de contamination biologique dans vos systèmes de traitement de l'eau. Grundfos vous propose des solutions intelligentes qui réduisent la prolifération des légionelles et les coûts de l'assainissement.

En 2018, plus de 11 000 cas de légionellose ont été signalés dans l'Union européenne, en hausse de 16 % par rapport à 2017. Ces dix dernières années, la maladie a augmenté de façon exponentielle. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette augmentation, dont le réchauffement climatique, puisque la bactérie se développe plus rapidement dans les environnements chauds. Cependant, l'une des principales raisons de l'augmentation de la légionellose est le manque de prévention et d'auto-surveillance dans les systèmes d'eau chaude et de refroidissement.

Traitement de l'eau et commande de purge intelligents

Le traitement de l'eau des tours de refroidissement est un élément important de nombreux process industriels. Si l'eau ne répond pas aux exigences chimiques et biologiques, le fonctionnement peut être coûteux et inefficace. Éviter la contamination biologique et maintenir une bonne qualité de l'eau optimisent l'efficacité opérationnelle de l'eau de refroidissement.

Le traitement de l'eau nécessite un dosage extrêmement précis des produits chimiques. Le dosage manuel et les rapports de conformité aux autorités peuvent être complexes et rébarbatifs, et une manipulation incorrecte peut avoir des conséquences fatales. Les Grundfos iSOLUTIONS aident les industries à optimiser les solutions de traitement de l'eau des tours de refroidissement, assurant une gestion fiable des produits chimiques pour empêcher l'encrassement, la corrosion et l'entartrage. Cela se traduit par une réduction de la consommation de produits chimiques, d'eau et d'énergie et par des rapports de conformité simplifiés lorsque les autorités l'exigent.

Croissance bactérienne dans les tours de refroidissement

Les tours de refroidissement dissipent la chaleur indésirable dans l'atmosphère par évaporation de l'eau. L'eau est pulvérisée dans la tour de refroidissement par des gicleurs et de microgouttelettes aérogènes sont formées. Tout en retombant dans la tour, une partie de l'eau s'évapore mais certaines microgouttelettes, connues sous le nom de dérive, sont transportées à l'extérieur de la tour par le courant d'air produit par les ventilateurs. Les légionelles peuvent se développer dans l'eau et se disperser facilement avec la dérive.

Défis du traitement et de la purge d'eau

En raison du risque de croissance des légionelles et d'autres bactéries dans la tour de refroidissement, le traitement de l'eau joue un rôle important. Cependant, la consommation et les coûts des produits chimiques deviennent alors un problème puisque le traitement de l'eau nécessite un dosage extrêmement précis des additifs chimiques. Cela maintient une bonne qualité de l'eau et évite toute interférence avec le rendement global. Mais la préparation et le dosage manuels des produits chimiques entraînent des erreurs humaines, des risques pour la sécurité et des coûts élevés en cas de surdosage.

La concentration de sel dans la tour de refroidissement présente également un défi car elle peut entraîner un encrassement et une accumulation de particules solides concentrées sous la forme d'entartrage, provoquant la corrosion, des colmatages et une réduction du rendement global de la tour de refroidissement. Lorsque la concentration atteint un certain niveau, les particules solides doivent être éliminées et de l'eau doit être ajoutée pour maintenir l'équilibre. Une purge insuffisante des solides peut être coûteuse car une trop forte purge entraîne une consommation d'eau excessive et une trop faible purge peut endommager l'équipement de la tour de refroidissement.

Enfin, il existe un risque de non-conformité. Les entreprises qui utilisent des produits chimiques dans leurs opérations sont soumises à de nombreuses réglementations environnementales. Celles-ci sont souvent difficiles à respecter car le suivi et la déclaration de l'utilisation de produits chimiques peuvent être compliqués et comporter un risque d'erreur humaine.

Nous apportons des solutions pour le traitement de l'eau

Nous pouvons aider votre entreprise à prévenir efficacement et en toute sécurité la croissance des bactéries grâce à une solution de désinfection intelligente. La solution combine plusieurs composants, dont des pompes doseuses numériques intelligentes, la SMART Digital DDA, un dispositif de mesure et de contrôle, le DID et un système de surveillance en ligne qui relie les composants. En utilisant cette solution intelligente de traitement de l'eau, les industries peuvent réduire le risque de contamination biologique, diminuer les dangers sanitaires causés par les légionelles et une mauvaise manipulation des produits chimiques, et minimiser les coûts de l'eau propre grâce à des process optimisés.

En mesurant la conductivité, notre dispositif de mesure et de contrôle peut réagir lorsque l'eau de refroidissement atteint une teneur critique en particules solides dissoutes. Cela permet une réaction automatique à la purge, assurant la qualité de l'eau et maintenant l'équilibre de l'eau à des niveaux optimaux, sans avoir besoin d'un fonctionnement manuel. Le dispositif informera également la pompe doseuse de la quantité de biocides nécessaire, en évitant tout surdosage ou sous-dosage, afin de contrôler la croissance des bactéries. En même temps, la pompe doseuse numérique Grundfos SMART DDA, avec son algorithme intelligent intégré, prévient les écarts dans votre système et déclenche une alarme en cas de problème.

L'application de gestion des produits chimiques regroupe tous les paramètres de fonctionnement au même endroit. La solution améliore la sécurité des utilisateurs en garantissant que seuls les bons produits chimiques sont utilisés. Elle mesure toutes les données pertinentes en ligne, les stocke et produit des rapports de conformité sur demande. Elle indique également les avertissements, les arrêts et l'état des produits chimiques, améliorant ainsi la disponibilité. En tant que solution entièrement connectée, le dispositif de mesure et de contrôle, la pompe doseuse numérique, le système de gestion à distance et l'application de gestion des produits chimiques fonctionnent ensemble pour fournir un traitement et une purge plus sûrs et plus rentables.

Un exemple de traitement de l'eau sûr et efficace

Une entreprise européenne de mécanique des métaux connaissait des problèmes de fonctionnement qui remontaient à ses tours de refroidissement. La société a utilisé des process de dosage manuel comportant un risque de manipulation imprécise de produits chimiques pouvant entraîner une contamination. Grundfos a proposé une solution intelligente qui assure un fonctionnement plus fluide, un meilleur contrôle des bactéries, des rapports de conformité plus faciles et des économies d'eau.

Téléchargez le cas d'application pour en savoir plus.

Réduisez le risque de contamination des tours de refroidissement

L'eau utilisée dans les tours de refroidissement industrielles présente des besoins spécifiques.
Si l'eau ne répond pas à certains paramètres chimiques et biologiques, le refroidissement peut s'avérer coûteux et inefficace. Elle peut également entraîner une contamination biologique pouvant former des légionnelles et provoquant d'autres risques pour la santé.

Téléchargez le livre blanc et découvrez une méthode fiable de traitement de l'eau des tours de refroidissement, qui, combinée à une optimisation de la purge, représente la plus grande opportunité d'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de l'eau.

Devenez expert en quelques clics

Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.

Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez les produits Grundfos associés.