Case story
Hergebruik van water maakt van afvalwater een hulpbron bij een zuiveringsinstallatie voor oppervlaktewater
We get our water from the underground just like anyone else in town. By recycling this instead of taking in new water, we save water for the community.
De situatie
In een hoek van Grundfos' uitgestrekte fabriek in Bjerringbro, Denemarken, vindt iets bijna magisch plaats.
Te midden van een wirwar aan vorkheftrucks en pallets hangen werknemers glanzende metalen onderdelen aan rekken. De hangende pompvoeten, lantaarnstukken, flenzen en andere componenten gaan dan in een gigantische machine die hen achtereenvolgens onderdompelt in een reeks chemicaliën- of waterbaden voor oppervlaktebehandeling en om te spoelen. Ze gaan daarna naar een bad dat de componenten elektrostatisch met een laag verf bedekt. Dit wordt kathodische elektrodepositie (CED) of kataforese genoemd. Het proces beschermt de voorwerpen tegen roest en geeft hen een mooie afwerking. Vanaf daar gaan ze in een heteluchtdroger, en verlaten ze het systeem terug naar de fabriek. De medewerkers nemen de voorwerpen dan van de haken en laden hen op pallets voor transport naar andere delen van de fabriek.
De waterbaden gebruiken ongeveer 5000 kubieke meter (m3) water om bijna 8 miljoen onderdelen per jaar te spoelen. "Dit is het proces in onze Bjerringbro-fabriek dat het meeste water verbruikt", zegt Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director bij Grundfos in Denemarken.
"Het CED-proces heeft invloed op het milieu, en dat baart ons veel zorgen. Grundfos heeft een duurzaamheidsagenda die gericht is op het verminderen van het watergebruik met 50% in 2025.
"Grundfos ligt in Bjerringbro, een stad met ongeveer 8000 inwoners in de Deense provincie. "We halen ons water uit de grond, net als ieder ander in de stad. We gebruiken dezelfde bron als meneer en mevrouw Bjerringbro gebruiken om te douchen of om thuis te drinken. Als we dit CED-water kunnen recyclen in plaats van nieuw water in te nemen, dan besparen we water voor de gemeenschap, voor de mensen die hier wonen."
Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.
De oplossing
Vroeger stuurde Grundfos zijn vuile CED-proceswater naar een voorbehandelingscentrum ter plekke. Hier onderging het een basisfiltering en voorbehandeling voordat het doorstroomde naar de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad.
Dit was totdat Grundfos de mogelijkheden zag om een volledig afvalwaterzuiverings- en recyclingssysteem voor het CED-spoelwater te bouwen.
"We stelden een team van specialisten samen met kennis van producten, milieuproblemen, chemie en productieprocessen", aldus Anders. "Samen bouwden ze dit, en ze maakten dit mogelijk met de nieuwste technologie op het gebied van water- en afvalwaterzuivering."
De CED-afvalwaterzuivering is in feite een systeem dat het water door een systeem met drie filters leidt, en vervolgens door naar een Grundfos BM-unit voor omgekeerde osmose. Tenslotte wordt het gezuiverde water teruggevoerd naar de CED-tanks in de fabriek.
Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.
Het gesloten watercircuit
De installatie zuivert 5000 m3 water per jaar - een hoeveelheid die jaarlijks door 100 Deense huishoudens wordt verbruikt, of die twee Olympische zwembaden kan vullen. 80% van het proceswater wordt teruggevoerd naar de behandelingsbaden, aangezien de resterende 20% vast materiaal is of wordt gebruikt om de filters door te spoelen. In het eerste jaar draait dit gesloten watercircuit op slechts de helft van de capaciteit, dus het zal uiteindelijk 10.000 m3 water per jaar behandelen.
Anders Lund Hansen zegt dat de motivatie voor het bouwen van dit systeem niet financieel was. "Het was niet de bedoeling om een goede business case te creëren", zegt hij. "Dat was niet de drijfveer. De motivatie was duurzaamheid - de ambitie om het waterverbruik te verminderen.
We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.
"Het helpt Grundfos ook om te begrijpen hoe onze producten bijdragen aan de duurzame agenda. Je kunt dit zien als een klein laboratorium. Een onderzoekscentrum waar we veel kunnen leren van onze producten. Hoe kunnen ze verder bijdragen aan de water- en energie-agenda?
This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.
Afvalwater als hulpbron
Karen Touborg, Senior Director van Group Environment, Health & Safety, zegt dat Grundfos relatief gezien ten opzichte van andere soorten industrieën niet zoveel water gebruikt. "Maar net als elke andere industriële bedrijvigheid laten de activiteiten van Grundfos een milieuvoetafdruk achter. We kozen ervoor om water te recyclen in de fabriek van Bjerringbro om te laten zien wat er gedaan kan worden, en dat je een verschil kunt maken, zelfs als je een kleine of middelgrote productie-unit hebt."
Karen Touborg voegt eraan toe dat dit project moet worden gezien binnen het grotere plaatje bij het omgaan met de hedendaagse milieu-uitdagingen, die eisen dat we anders omgaan met hulpbronnen zoals water. "We zien gebruikt water niet als afvalwater. We zien het als een hulpbron die kan worden hergebruikt als het is gezuiverd, en teruggevoerd kan worden naar de productie.
"Want we hebben geen afval, alleen hulpbronnen."