Казус

Помпената станция решава проблемите наводненията и повишава качеството на живот в Семаранг, Индонезия

Помпената станция Семаранг реши проблема с наводненията в централната засегната част на град Семаранг.
Джоко Русмани, консултант, Министерство на благоустройството и жилищното строителство, Индонезия

Индонезийският град Семаранг е страдал от масивни наводнения. Разположен на морския бряг, част от града е под нивото на прилива. По време на обилни валежи и приливи, неконтролируеми водни маси нанесоха огромни щети на домовете и живота на хората. Градът е изградил уникално решение с Grundfos, за да защити своите граждани от наводненията. От въвеждането в експлоатация през 2014 г., помпената станция предотвратява наводненията.

Положението

Град Семаранг, петият по големина град в Индонезия с голямо търговско пристанище, страда от наводнения в продължение на много години.

Около една трета от града е под нивото на прилива, с океан от едната страна и планини, заобикалящи града от всички останали страни. Общата площ е около 13 квадратни километра. Климатът на тропическите гори го прави един от най-влажните райони в страната - особено по време на прилив.

Съчетанието от прилив и дъжд беше най-лошото, казва Джоко Русмани, консултант, Министерство на благоустройството и жилищното строителство в Индонезия.

„Когато по време на дъждовния сезон настъпи прилив, водата, която трябваше да тече към морето, беше блокирана от прилива, което доведе до оттичане и наводняване на жилищни райони. Това беше хроничен проблем. "

„Тогава дори малко дъжд би причинил наводнение“, казва Ари Соемантри, жител, който живее в Джалан Пермата Мерах, централен квартал на Семаранг. „Проливните дъждове ще доведат до наводнения, които продължиха дни без признаци на отстъпление.“

Потъването на земята до 10 сантиметра годишно влоши ситуацията. Джоко Русмани казва, че това се дължи на твърде много извличане на подпочвени води, съчетано със строителство на сгради, което претоварва почвата. Като цяло потъващите земи, дъждът и отливите са проблем в Семаранг от години.

Нова помпена станция променя това.

Ари Соемантри (втори отдясно), застава със семейството си в резиденцията им в Джалан Пермата Мерах, централен квартал на Семаранг.

Решението

През 2013 г. мащабен глобален екип започна изграждането на дренажна помпена станция, която може да се справи с тежките условия на наводнения. Екипът включваше индонезийски изпълнители Brantas, японски консултант Oriental, Японската агенция за международно сътрудничество (JICA), индонезийското министерство на благоустройството и населените места, местното правителство на Semarang и Grundfos. Проектът представлява стратегическа програма за управление на водните ресурси от правителството на Индонезия.

Екипът на проекта запечата устията на двете основни засегнати реки - реките Семаранг и Бару, казва Джоко Русмани.

„И сега водата, идваща от горната част на течението, ще се съхранява в задържащите водоеми, за да се изпомпва“, казва той. „Така че това, което преди течеше гравитационно, променихме с помпена система.“

Той казва, че басейните за задържане могат да побират 130 000 кубически метра (м3), докато помпената станция има общ капацитет да се движи 35 м3 в секунда или 126 000 м3 / час. Надеждността е абсолютно критична. „Като се има предвид, че сега разчитаме на изпомпване, очакваме помпите да могат да работят 24 часа без прекъсване, да функционират винаги правилно и да се поддържат добре, така че винаги когато имаме нужда, водата може да се изпомпва в океана без неизправност “, казва той.

Северната страна на Семаранг е под нивото на прилива, което отчасти е причина за наводненията. В пристанището трябва да се изгради по-високо подпорна стена, за да се предотврати навлизането на морската вода.

Екипът на проекта избра помпи Grundfos KPL поради предишния опит с подобни помпи в Сурабая и Джакарта - работят надеждно повече от десет години, казва той.

Тези помпи са много лесни за работа. Всеки път, когато вали, стартираме веднага системата.
Нур Уахид, оперативен мениджър

“Тъй като помпите имат огромен капацитет и са били най-големите в Индонезия по това време, ние поискахме подкрепа от централата на Grundfos в Дания “, казва Джоко. „Уверихме се, че резервните части ще бъдат достъпни на местно ниво през следващите 15 години.“

Откакто помпената станция се включи през 2014 г., тя функционира, както се очакваше, казва Нур Уахид, оперативен мениджър. По време на сухия сезон екипът на място експлоатира помпите за час или два на ден, колкото е необходимо, за да поддържа дренажното езерце на правилното ниво и да извършва ежедневна поддръжка на помпите. „За щастие тези помпи са много лесни за работа. Така че, когато вали, можем да стартираме системата веднага “, казва Нур Уахид.

Резултатът

Днес хората, които някога са преживявали наводнения в домовете си и по улиците на града, сега са свободни от наводнения. Те вече не трябва да продължават да вдигат жилищата си, за да се борят както с потъването на земята, така и с редовното наводняване. „И пътищата сега най-накрая функционират както трябва“, казва Джоко. „Тогава пътищата функционираха повече като водни пътища, но сега са сухи. Няма повече проблеми. "

Той добавя, че правителството вече може да развива инфраструктура, без да се страхува от щети поради наводнения и приливи и отливи. „Както социалните, така и икономическите аспекти отново започнаха да нарастват в Семаранг“, казва той.

Всъщност местният жител Ари Соемантри казва, че кварталът вече е без наводнения. „Цената на собствеността и земята се покачват, защото няма наводнения.“

Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing in Indonesia, sits at a park in central Semarang. “We are proud because this has offered a solution and has been appreciated, and it sets an example for others,” he says.

Други свързани случаи

Прочетете свързани материали от клиенти, които също са се възползвали от решение на Grundfos.

Свързани приложения

Намерете приложения от Grundfos, свързани с тази тема.

Свързани продукти

Намерете продукти от Grundfos, свързани с тази тема.