Caso

Sistema de bombeamento distribuído no Ciputra World Mall marca uma mudança no paradigma do sistema de resfriamento

Estamos muito satisfeitos com a conclusão da fase 3 do projeto Ciputra World Surabaya, que conta com o apoio de uma equipe de profissionais da Grundos, tanto do ponto de vista técnico quanto de engenharia.
Christian, Diretor da PT. Dynami Perkasa Indonesia

O Ciputra World Surabaya, inaugurado oficialmente em 22 de julho de 2011, está localizado no superbloco de maior prestígio no portão oeste de Surabaya, Indonésia. Construído em uma área de 9 hectares no Central Business District (CBD), e desenvolvido por um dos especialistas em propriedades, Dr. HC. Ir. Ciputra.

 

O Ciputra World Surabaya eleva Surabaya para se tornar uma cidade mais moderna e internacional, e é um centro de estilo de vida com marcas internacionais pela primeira vez em Surabaya, apresentando um refúgio supremo para compras, entretenimento, refeições e recreação de alta classe.

 

O projeto HVAC faz parte da terceira fase do desenvolvimento do Ciputra World Surabaya na expansão do shopping. Esta é uma colaboração estratégica entre a Divisão de Serviços de Construção Comercial da Grundfos Indonésia (GTI CBS) e o revendedor autorizado para a província de Java Oriental, Indonésia, "PT. Pafirma Mekadaya".

Ciputra World Surabaya, Indonesia

A situação

Com base no projeto inicial, o sistema convencional utilizará 4 unidades de bombas de água gelada de 90 kW. A gerência da Ciputra World Surabaya gostaria de explorar a possibilidade de reduzir o consumo de energia usando um resfriador moderno e eficiente em termos de energia (estado da arte das plantas de resfriamento).

 

A solução

A equipe da GTI CBS apresentou o Sistema de Bombeamento Distribuído da Grundfos ao Ciputra World, onde esse conceito está alinhado com as necessidades de resfriamento do edifício e com as metas de economia de energia do resfriador, alcançando uma economia de energia de mais de 50% para as bombas primárias de água de resfriamento (4 x 30 kW) em relação ao projeto do consultor anterior (4 x 90 kW).O Sistema de Bombeamento Distribuído da Grundfos consiste em um total de 51 unidades de bomba no Ciputra Mall. As unidades instaladas incluem 4 unidades de bombas primárias no resfriador, 45 unidades de bombas secundárias na AHU e 2 unidades de bombas secundárias na FCU. Essas bombas secundárias instaladas consistem em 24 unidades de bombas MAGNA3 e 23 unidades de bombas TPE (foto abaixo).

Christian, Director of PT. Dynami Perkasa Indonesia

lrwan Suparman, President Director of PT. Parfima Mekadaya

O resultado

Ao contrário dos sistemas convencionais, que normalmente operam na faixa de 0,02 - 0,025 kW/RT, o Sistema de Bombeamento Distribuído Grundfos opera entre 0,015 - 0,018 kW/RT, indicando uma alta eficiência do sistema.

Christian, diretor da PT. Dynami Perkasa Indonesia, como contratante principal, disse: “Estamos muito satisfeitos com a conclusão da fase 3 do projeto Ciputra World Surabaya, que conta com o apoio de uma equipe profissional da Grundos, tanto em relação à engenharia quanto aos aspectos técnicos no campo”. Em termos de produtos, já estamos familiarizados com a Grundfos, especialmente com o novo conceito de “Sistema de Bombeamento Distribuído”, que pode ser nossa referência para trabalhar em outros projetos no futuro. As bombas MAGNA3 e TPE são de fato muito adequadas para uso em sistemas HVAC, pois são mais fáceis de operar e economizam energia.

lrwan Suparman, Diretor Presidente da PT. Parfima Mekadaya, disse: "O projeto Ciputra World fase 3, no qual estamos trabalhando, é o primeiro projeto de shopping center na Indonésia cujo sistema de resfriamento utiliza o Sistema de Bombeamento de Distribuição Grundfos. Ao usar esse sistema, garantimos que a temperatura no interior do edifício seja relativamente constante e esteja de acordo com as regulamentações governamentais e, o mais importante, ajudamos os proprietários de edifícios a economizar energia".

O Extension Mall, que foi oficialmente inaugurado em 30 de março de 2021, acomoda vários novos conceitos de lojas de marcas de varejo de roupas, restaurantes e vários novos recursos, como o Outdoor Park, o Outdoor Car Parking e o Skylight Garden, que são o ponto focal da área de jantar no 3º andar, também um novo jantar temático que apresenta áreas de estar ao ar livre. O bombeamento distribuído da Grundfos marca uma mudança de paradigma nos sistemas de resfriamento em direção a uma nova era de bombeamento descentralizado. Esse novo princípio de bombeamento está pronto para atender às demandas de aumentar o conforto e a eficiência do edifício a um nível mais alto, como todos os visitantes do Ciputra Mall têm desfrutado.

MAGNA3 in Chiller Plant room

TPE pumps in Chiller Plant room

Other related cases 

Read related stories from customers who have also benefited from a Grundfos solution. 

Related applications

Find applications from Grundfos related to this subject.

Related products

Find products from Grundfos related to this subject.