Entregando uma atualização crítica de água com interrupção zero

O Hospital Walsgrave, uma das unidades do Serviço Nacional de Saúde (NHS) mais importantes de Coventry, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e conta com mais de 1.000 leitos. Sua rede de água fria é fundamental para o atendimento a traumas, serviços de emergência e uma ampla gama de tratamentos especializados. Mas quando o sistema precisou de uma atualização urgente, o hospital recorreu à Grundfos em busca de apoio. 

Detalhes do caso

Localização: Coventry, Reino Unido

Cliente: Hospital Walsgrave

A Grundfos forneceu

A situação

A Grundfos foi contratada para modernizar três conjuntos de bombas de reforço essenciais que abastecem os tanques de armazenamento elevados do hospital, os quais alimentam toda a rede de água fria. Com o funcionamento do hospital em jogo, qualquer interrupção poderia ter consequências graves. Aliado a uma instalação altamente complexa, o projeto rapidamente se tornou um grande desafio. 

O acesso à sala de máquinas remota era extremamente restrito, o que complicava o transporte e a instalação dos novos equipamentos. A configuração existente de tanques, tubulações e bombas de reforço aumentava ainda mais a complexidade. Além disso, o abastecimento de água precisava permanecer em pleno funcionamento durante toda a instalação, o que significava que não havia margem para interrupções. 

A solução

Para atender a essas demandas, a Grundfos desenvolveu um plano de instalação cuidadosamente escalonado, em estreita colaboração com a Mitie e a subcontratada de mecânica Bmech. 

A equipe começou com levantamentos detalhados do local para identificar as restrições, planejar a movimentação dos equipamentos e definir a sequência de instalação mais segura e eficiente. Para reduzir o tempo no local e manter o controle total da qualidade, os conjuntos de bombas foram pré-montados nas instalações da Grundfos. Em seguida, foram desmontados em seções manejáveis, transportados por vias de acesso restrito e remontados na sala de máquinas. Isso transformou uma instalação potencialmente complexa em uma operação controlada e eficiente.

Manter o abastecimento ininterrupto de água era fundamental. Para isso, a equipe instalou linhas de desvio temporárias, permitindo que os três tanques de alto nível operassem em modo interconectado, garantindo a continuidade enquanto cada sistema de reforço era substituído sequencialmente. Além disso, todo o trabalho no local foi cuidadosamente programado para ser realizado durante a noite e nos finais de semana, a fim de minimizar as interrupções. 

Para atender aos rigorosos padrões de controle de infecções do hospital, foram selecionadas bombas CRNE de aço inoxidável de alta qualidade, devido ao seu desempenho robusto e resistente à corrosão. O sistema também passou por cloração completa e certificação para cumprir os requisitos de higiene de um hospital moderno.

O resultado

Apesar da logística complexa, do acesso limitado e da necessidade de manter a operação ininterrupta, a modernização foi concluída com segurança, eficiência e sem interrupções.

A instalação de três novos conjuntos de bombas de reforço MPC E Hydro reforçou a confiabilidade e a resiliência da infraestrutura hídrica do hospital, garantindo um abastecimento estável aos seus tanques de armazenamento elevados. E, de modo geral, o projeto recebeu elogios da equipe de manutenção do hospital.

“A Grundfos conduziu uma modernização altamente complexa com excepcional profissionalismo. Graças ao seu planejamento, comunicação e conhecimento técnico, nunca precisamos nos preocupar com interrupções nas operações do hospital. Teremos o maior prazer em trabalhar com eles novamente em projetos futuros.”
Equipe do hospital

Overview of products featured in this case study

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Discover related applications

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.