Caso

Verificação de energia revela um potencial grande de economia de energia

Clínica italiana reduz consumo de energia com o Advanced Energy Check da Grundfos

Com uma solução OpEx personalizada, a Grundfos Itália apresentou um projeto completo ao cliente, um centro de saúde altamente especializado, o Policlinico di Monza, que conseguiu pagar as novas bombas e serviços com o dinheiro economizado com a atualização.

Resumo executivo

Com uma solução OpEx personalizada, a Grundfos Itália apresentou um projeto completo ao centro de saúde especializado Policlinico di Monza, para ajudá-lo a reduzir o consumo de energia. Uma verificação avançada de energia da Grundfos revelou rapidamente um enorme potencial de economia de energia e, apenas um ano após a instalação, o cliente já conseguiu pagar pelas novas bombas e serviços com o dinheiro economizado com a atualização. Com base em economias substanciais de energia no valor de 31.619 euros* por ano, o cliente está pensando em atualizar outras clínicas também.

A situação

O Policlinico di Monza é um centro de saúde privado altamente especializado, situado no norte da Itália, perto de Milão. Faz parte de um grupo de saúde que conta com 22 clínicas na Itália e na Romênia e oferece uma ampla gama de tratamentos de saúde personalizados.

O hospital de última geração estava gastando uma quantidade excessiva de energia devido às bombas de alto consumo com motores IE2 e sem VFDs. Como parte de suas atividades de vendas pós-venda com o cliente, a Grundfos Itália realizou uma inspeção no local na clínica para discutir possíveis serviços de otimização de energia e soluções OpEx.

Escolhemos a Grundfos porque, na altura da atualização, não tínhamos muito orçamento disponível e esta solução era a única que não exigia qualquer investimento (OpEx) nem apresentava riscos, pelo que só vimos vantagens nesta solução.”
Enrico Chiozzi, Diretor Técnico, Policlinico Di Monza SPA

A solução

Após a inspeção, a Grundfos coletou os dados existentes das bombas e as horas de funcionamento das 19 bombas instaladas na clínica para preparar uma verificação energética. Uma verificação energética é uma análise detalhada do desempenho atual da bomba que ajuda a identificar potenciais economias de energia no sistema de bombeamento. A verificação energética revelou que os três circuitos principais do sistema representavam 55% do consumo total de energia e, portanto, apresentavam o potencial de economia mais promissor.

Para oferecer ao cliente mais dados e uma base ainda melhor para uma tomada de decisão informada, a Grundfos Itália propôs fazer uma Verificação Energética Avançada, monitorando todo o consumo de energia da clínica ao longo de uma semana. O uso de sensores para criar o perfil de carga exato ajuda a prever com mais precisão as possíveis economias de energia que as atividades de otimização energética proporcionarão.

No final do período de monitoramento, ficou claro para a equipe de especialistas da Grundfos o que precisava ser feito. Eles propuseram a instalação de novas bombas TPE3 e NBE na clínica, substituindo as bombas existentes.

Convencido pelo potencial de economia promissor, o Policlinico di Monza optou pelo pacote completo personalizado de Serviços de Otimização Energética e pela solução OpEx, incluindo bombas, instalação, comissionamento, contrato de manutenção e peças de reposição. Um pacote que oferece ao cliente total tranquilidade.

TPE3 pumps at Policlinico di Monza

NBE pumps at Policlinico di Monza

O resultado

Um ano após a instalação e colocação em funcionamento das novas bombas de alta eficiência energética, a Grundfos voltou à clínica Policlinico di Monza para recolher novos dados sobre o consumo de energia no local.

O relatório da Grundfos, baseado na verificação energética avançada inicial realizada um ano antes, tinha calculado uma poupança estimada de 123 000 kWh devido às atividades de otimização energética, mas depois de o consumo de energia ter sido novamente medido no local, ficou claro que a poupança de energia real era ainda maior. A Grundfos mediu uma economia de 126.000 kWh* por ano. Isso representa uma redução de 49%* no consumo de energia e uma economia impressionante de 31.619 euros* por ano – um valor substancial para a clínica.

Na verdade, a clínica consegue pagar todas as novas bombas, as otimizações energéticas e os serviços com o dinheiro economizado com a atualização. Isso é possível porque 95% do custo do ciclo de vida de uma bomba está relacionado ao consumo de energia e à manutenção e serviços (e apenas 5% está relacionado ao preço de compra da bomba). Após apenas 2,85 anos*, o investimento terá se pago e, portanto, faz sentido investir nas bombas mais eficientes do mercado.

Mas a atualização das bombas também pode trazer outros benefícios. Ao decidir investir em soluções de bombas mais ecológicas e energeticamente eficientes, o Policlinico di Monza reduz suas emissões de carbono em 41,23 t/ano*. A economia notável alcançada no centro de saúde italiano abriu caminho para uma nova avaliação de projeto com o cliente.

*Source: The energy savings calculations are derived from the Energy Check Report conducted by Grundfos on 20 September 2022.

Com essa solução, conseguimos reduzir o consumo de energia dos nossos sistemas de bombeamento em cerca de 49%, o que representa uma economia de aproximadamente 126.000 quilowatts por ano. Agora, estamos avaliando outros dois hospitais com potencial muito maior em termos de economia, na esperança de obter resultados semelhantes.
Enrico Chiozzi, Diretor Técnico, Policlinico Di Monza SPA

Grundfos forneceu

A Grundfos forneceu um projeto completo com serviços de otimização energética e solução OpEx, incluindo bombas, instalação, comissionamento, contrato de manutenção e peças sobressalentes.

Controlling the NBE pump

As novas bombas incluem:

2 TPE3 D 80-120
3 TPE3 D 50-150
2 TPE3 D 65-150
3 TPE3 D 40-120
2 NBE 100-200/178
2 NBE 150-200/218-208 2 NBE 80-160/161 

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.