Garantindo um desempenho de nível internacional fora de campo

Quando a equipe responsável por um dos maiores estádios do Reino Unido descobriu que bombas obsoletas estavam desperdiçando energia e recursos nos bastidores, ela recorreu à Grundfos em busca de ajuda.

Essa decisão marcou o primeiro passo rumo a economias substanciais e lançou as bases para um estádio mais inteligente e eficiente, à altura das lendas que recebe.

Detalhes do Caso

Tema: Ar-condicionado comercial

Localização: Reino Unido

A Grundfos Forneceu

  • 3 bombas verticais em linha TP 210-400/4 de 75 kW
  • 3 inversores de velocidade variável IP55 de 75 kW para montagem na parede
  • 3 placas traseiras para inversores de velocidade variável de 75 kW
  • 3 sensores DPI de 0,0 a 6,0 bar

Quer saber mais sobre o caso?

Você pode baixar o PDF.

Feito para a grandeza dentro e fora do campo

Famoso por sediar alguns dos maiores eventos esportivos e de entretenimento do mundo, o estádio é um símbolo de desempenho de nível internacional. Nos bastidores, porém, seus sistemas de bombeamento, já bastante antigos, estavam se tornando cada vez mais ineficientes e pouco confiáveis, resultando em altos custos de energia e um tempo considerável dedicado à manutenção. A equipe de instalações do estádio logo percebeu que era hora de uma modernização capaz de atender às exigências de um estádio moderno.

Por já ter experimentado as soluções da Grundfos, a equipe já confiava na reputação da empresa em termos de confiabilidade e alto desempenho, estabelecendo as bases para uma parceria sólida.

A auditoria de energia Grundfos mostra o caminho

Representantes da Grundfos visitaram o local para discutir o projeto de substituição com a equipe do estádio. Nessa ocasião, concordaram que o primeiro passo lógico seria realizar uma Avaliação Energética para obter uma visão geral completa das economias potenciais.

Com base nessas informações, Lewis Creed e sua equipe, liderada internamente por Neil Wilson, Engenheiro de Projetos e Propostas de Otimização Energética do Complexo, desenvolveram um plano de modernização sob medida para atender às exigências de um estádio moderno. Na primeira fase do projeto, o foco principal foi a substituição de três grandes bombas de velocidade fixa por soluções Grundfos TP de alta eficiência. Também foram instalados inversores CUE montados na parede para ajustar o desempenho do sistema à demanda real, estabelecendo as bases para uma operação mais inteligente e muito mais eficiente.

A Avaliação Energética revelou o que já sabíamos: que muitas das bombas existentes não estavam funcionando de forma eficiente. Além disso, ela destacou a economia potencial de energia, as reduções de CO₂ e o prazo de retorno previsto, que era de pouco mais de um ano. Tudo indicava que devíamos começar imediatamente, e foi isso que fizemos.
Lewis Creed, engenheiro sênior de vendas do mercado de reposição da Grundfos

Grande impacto, rápido retorno

No primeiro ano de operação, essas melhorias já renderam resultados impressionantes, com uma economia anual de energia de 422.235 kWh e uma redução de CO₂ de 103,45 toneladas. Isso significa que o tempo de retorno do investimento foi de cerca de um ano.

Ao dedicar tempo para compreender os desafios e as necessidades do estádio, a equipe da Grundfos conseguiu oferecer as soluções certas rapidamente, tornando todo o processo de modernização eficiente e sem complicações.

O sucesso e o trabalho em equipe durante essa fase inicial logo renderam mais resultados, e a Grundfos foi convidada a substituir todas as bombas restantes no estádio, ajudando a garantir que o que acontece nos bastidores seja tão impressionante quanto a ação de nível mundial em campo.

Economia de energia:

422,235 kWh

Redução de CO₂:

103.4 toneladas

Retorno Financeiro:

1.03 anos

Overview of products featured in this case study

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Discover related applications

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.