Desenvolvimento eficiente no Egito economiza 30% no consumo de energia

A situação

Um grande e prestigiado empreendimento da Al Marasem Development dentro do Golden Square, em New Cairo, Egito, precisava da experiência da Grundfos Egypt para fornecer água de forma consistente ao projeto.

O condomínio fechado Fifth Square é um projeto de grande escala que compreende um shopping center, apartamentos em hotéis, vilas residenciais e apartamentos independentes distribuídos por 158 feddans (equivalente a 663.600 m²).

O projeto inicial previa uma única bomba de reforço de sucção final para fornecer água a toda a rede. Quando apresentado com este projeto, a equipe da Grundfos Egito viu uma maneira melhor e mais eficiente de controlar o abastecimento de água.

Para controlar melhor o sistema, decidimos usar dois impulsionadores verticais multietápicos menores para proporcionar melhor redundância, maior eficiência e maior economia de água.
Ezz Mamdouh Desenvolvimento de Vendas Sênior Grundfos Egito, Líbia e Sudão

A solução

“Para controlar melhor o sistema, decidimos usar dois impulsionadores verticais multietápicos menores para proporcionar melhor redundância, maior eficiência e maior economia de água”, disse Ezz Mamdouh, diretor sênior de desenvolvimento de vendas da Grundfos Egito, Líbia e Sudão.

A rede de água foi dividida em dois sistemas: Sistema 1 e Sistema 2, com uma configuração mestre/escravo. Os sistemas foram coordenados para funcionar usando pontos de ajuste operacionais padrão e pontos de ajuste alternativos. Quando o sistema mestre funciona a toda velocidade ou um alarme soa, o sistema escravo é ativado por uma saída digital.

“Também projetamos o sistema para que ele alterne a configuração mestre/escravo por um temporizador, a fim de garantir que eles tenham horas de operação iguais”, disse Mamdouh.

Ao usar dois sistemas, a Grundfos garantiu que houvesse redundância no caso de falha de um sistema. Ao alternar entre o Sistema 1 e o Sistema 2, a carga nas bombas é equilibrada, garantindo uma vida útil mais longa para as bombas.

Ao usar dois sistemas Hydro MPC-E, a Grundfos Egito garantiu que houvesse pressão constante na rede, fazendo ajustes na velocidade das bombas, o que leva a uma pressão de água consistente quando e onde é necessário.

Grundfos forneceu

2 x Hydro MPC-E 6 CR 95-4 com funcionalidades como Master/Slave e influência alternativa do ponto de ajuste

Hydro MPC-E

O resultado

As bombas CR de alta eficiência levaram a uma redução significativa de 75 kg nas emissões de CO2, uma vez que o consumo de energia do sistema diminui 30% quando opera em plena capacidade. Esta diminuição é resultado da alteração da produção de energia do sistema de 640 kW/hora para 450 kW/hora no pico de carga.

“Os impulsionadores Grundfos Hydro são uma prova do nosso compromisso em atender às demandas dos clientes”, continuou Mamdouh. “Com uma infinidade de funcionalidades, esses sistemas se alinham facilmente às diversas necessidades, garantindo uma harmonia perfeita entre desempenho e requisitos.”