Caso
Apartamentos em arranha-céus economizam R$ 147.000,00 por ano com o aumento da eficiência energética
A equipe de Otimização Energética da Grundfos Canadá procura proativamente maneiras inovadoras de ajudar proprietários de edifícios, equipes de instalações e grupos de gestão de edifícios a cumprir as metas de sustentabilidade regulamentadas pelas empresas ou pelo governo, encontrando maneiras de melhorar a eficiência, economizar dinheiro e proporcionar conforto confiável aos residentes.
Estou gostando da economia e do funcionamento impecável dos nossos boosters Grundfos.
A situação
Neo e Montage at Concord são dois edifícios de condomínios de luxo localizados em CityPlace, Toronto, uma das cidades mais movimentadas e maiores do Canadá. Juntos, os dois edifícios totalizam 883 apartamentos de luxo, ambos com vista para a orla do Lago Ontário. Os dois edifícios estavam enfrentando vários problemas operacionais e de manutenção, além de consumir grandes quantidades de eletricidade devido ao envelhecimento dos equipamentos. Essas ineficiências levaram a empresa de administração do edifício a solicitar à Grundfos a realização de uma verificação energética.
A Solução
Após avaliar as bombas de reforço existentes no edifício, a equipe da Grundfos recomendou a realização de uma auditoria completa das bombas e uma análise energética, a fim de recomendar a solução de bombeamento mais eficiente. A auditoria revelou que os sistemas existentes eram superdimensionados para as necessidades do edifício e consumiam mais energia do que o necessário. Também constatou que as bombas estavam operando em modo de velocidade constante e incapazes de variar sua velocidade de acordo com a demanda de água do edifício. Válvulas redutoras de pressão estavam sendo usadas para regular as variações de pressão, o que levava a um desperdício significativo de energia e despesas.
Ambos os sistemas foram instalados com sucesso em 2019, e o gerente do imóvel, Mario Gambelic, informou o gerente de vendas da Grundfos, Ammar Harastani.
O resultado
Com base nos resultados da auditoria, foram instalados dois sistemas de bombeamento integrados Grundfos Hydro MPC. Utilizando controles inteligentes e bombas menores e compactas, os sistemas Grundfos Hydro MPC aproveitam a potência do bombeamento paralelo para oferecer maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência em condições de carga em constante mudança, proporcionando um desempenho ideal.
Isso reduziu significativamente o consumo de energia e proporcionou uma incrível redução de 85% nos custos de operação e manutenção das bombas. A Grundfos também ajudou os dois edifícios a se candidatarem a um incentivo governamental único de 23.000 dólares canadenses. Incluindo o incentivo, a economia total no primeiro ano foi de 50.000 dólares canadenses e, a partir daí, de 37.000 dólares canadenses por ano. Essa modernização para aumentar a eficiência se pagou em apenas três anos.