Ao cumprir normas rigorosas e enfrentar desafios operacionais críticos, a Grundfos e suas bombas KPVS tornaram-se o alicerce dos sistemas de refrigeração de um Data Centers em hiperescala.
A situação
Uma empresa global líder em operações de Data Centers em hiperescala vinha adquirindo, há mais de uma década, bombas de água de resfriamento de diferentes fornecedores. No início, as bombas concorrentes foram utilizadas como base para o projeto, e as bombas verticais KPVS Grundfos incorporadas posteriormente, como alternativas do projeto original. Bombas confiáveis e de alto desempenho são fundamentais para garantir a eficiência ideal do sistema de resfriamento das salas de servidores, assegurando produtividade contínua. Diante desses requisitos críticos, o proprietário demanda entregas consistentes e pontuais, suporte de engenharia detalhado e atendimento ágil dos serviços. Qualquer falha nessas áreas comprometerá a confiabilidade e a eficiência operacional em múltiplas unidades.
Tivemos a sorte de estabelecer uma parceria estreita com este importante hiperescalador no mercado de Data Centers. Essa relação nos ajudou a compreender e a nos adaptar aos desafios de apoiar um cliente com necessidades exigentes de engenharia e cadeia de abastecimento. Esses aprendizados nos levaram a refinar a bomba KPV original, transformando-a na atual KPVS, que se tornou a combinação perfeita para as necessidades da indústria em termos de confiabilidade, facilidade de manutenção e eficiência.
A solução
A Grundfos surgiu como um parceiro valioso e, gradualmente, tornou-se o principal fornecedor de bombas para este líder global em Data Centers nos últimos 3-4 anos. A mudança foi impulsionada por várias melhorias importantes:
1. Entregas confiáveis
A Grundfos trabalhou em estreita colaboração com a equipe de compras do proprietário e os empreiteiros modulares para prever as necessidades futuras, garantindo peças em estoque e serviços adaptáveis.
2. Suporte de engenharia
A Grundfos colaborou diretamente com a equipe de engenharia do proprietário e consultores externos para projetar soluções de bombas ideais para instalações novas e existentes, com foco em eficiência, consumo de energia e melhor adequação.
3. Serviço rápido e confiável
Respostas rápidas a problemas relacionados com bombas, envio de técnicos a vários Data Centers quando necessário e realização de testes simulados demonstraram o compromisso da Grundfos com a excelência no serviço.
4. Gestão de peças sobressalentes
A coordenação direta com a empresa resolveu os desafios anteriores relacionados à pontualidade do serviço e à precisão na distribuição de peças.
5. Gerenciamento de projetos dedicado
Cada pedido foi meticulosamente gerenciado pelos gerentes de projeto da Grundfos, garantindo que as metas e atualizações do projeto atendessem às necessidades das partes interessadas.
6. Desempenho confiável
As bombas Grundfos KPVS cumpriram consistentemente os objetivos de projeto e tiveram um desempenho excepcional. As auditorias confirmaram a robustez das instalações e soluções da Grundfos.
Os resultados
As bombas KPVS da Grundfos provaram ser superiores às bombas verticais em linha da concorrência em vários aspectos:
•Eficiência
As bombas KPVS foram 5% mais eficientes em aplicações de água refrigerada do que as soluções concorrentes especificadas e 4% mais eficientes em aplicações de água do condensador.
• Consumo de energia
Em muitas aplicações, o KPVS requer menos energia para atender aos requisitos especificados do ponto de operação, resultando em motores menores. Neste caso, a bomba de água refrigerada primária consumiu 13 hp a menos e a bomba de água do condensador consumiu 8 hp a menos do que a solução especificada do concorrente. Esses consumos de energia mais baixos significam que as bombas Grundfos consomem menos energia e as economias aumentam rapidamente com as cargas contínuas do Data Center.
• Confiabilidade
A dupla sucção da KPVS reduz as forças axiais, e seu design de dupla voluta reduz as cargas radiais, a recirculação interna e a turbulência. Ambas as características exclusivas do design da KPVS proporcionam melhor qualidade e maior vida útil da bomba.
• Facilidade de manutenção
O design acoplado dividido do KPVS permite que o motor seja removido sem interferir na tubulação e permite que as peças internas da bomba, como a vedação do eixo, sejam reparadas sem remover o motor. Ambos beneficiam o cliente, proporcionando uma manutenção mais fácil, rápida e menos dispendiosa.
• Design compacto
A estrutura montada verticalmente da KPVS tem uma pegada menor de flange a flange do que as bombas verticais em linha comparáveis, permitindo economizar espaço na sala de máquinas.
Nossas experiências ao longo da última década proporcionaram à equipe do Data Center da Grundfos um profundo conhecimento das exigências específicas deste setor, nos preparando para entregar com sucesso projetos de Data Center em todos os níveis – desde contratos de fornecimento de longo prazo até construções pontuais.
Ao cumprir normas rigorosas e enfrentar desafios operacionais críticos, a Grundfos e suas bombas KPVS tornaram-se a pedra angular dos sistemas de refrigeração da empresa de Data Centers em hiperescala. A confiança da empresa na Grundfos continua a crescer, consolidando uma parceria de uma década que otimiza o desempenho em toda a infraestrutura nacional de Data Centers.