Caso

Auditoria de bombas da Grundfos revela economias ocultas em um complexo residencial de Mumbai

A situação

Com o aumento dos custos de manutenção em um complexo de prédios residenciais de alto padrão em Mumbai, na Índia, a associação de proprietários residentes decidiu analisar novamente o sistema hidropneumático existente, instalado pelo desenvolvedor. O complexo de apartamentos foi fornecido com sistemas hidropneumáticos capazes de bombear 32 quilos de água por hora para 220 apartamentos residenciais. Com o aumento dos custos de energia, foi planejada uma auditoria de energia da Grundfos para verificar as possibilidades de otimizar o sistema de abastecimento de água.

A solução

A auditoria energética da Grundfos nos sistemas hidrossanitários domésticos e de descarga no andar de serviço S1 das três torres revelou que o sistema hidropneumático do apartamento estava muito superdimensionado. O consumo real de água era de apenas 55% de sua capacidade projetada. Após observar e validar cuidadosamente o padrão de consumo real durante um mês, foi elaborado um plano detalhado de substituição.

As soluções Grundfos IE5 normalmente economizam cerca de 10 a 12% de energia a mais do que uma solução semelhante com motores de eficiência da classe IE3 para um perfil de carga semelhante
Dharmendra Singh –Engenheiro Associado de Vendas, INDO CBS

O desempenho hidráulico e elétrico completo do sistema de reforço existente foi registrado e analisado quanto às possíveis maneiras de otimizar o sistema de reforço de água para proporcionar o melhor desempenho energético. Com as bombas CRE da Grundfos escolhidas para substituir o sistema de reforço existente, chegou-se a um período de retorno de 21 meses.

Para reduzir o CAPEX e otimizar o período de retorno do investimento, os cabeçotes e as válvulas do sistema de reforço existentes foram reutilizados. Além disso, com as bombas CRE, foi possível obter um controle muito preciso da pressão de ajuste com uma série de outros recursos do MPC (Multi Pump Controller).

O resultado

Depois de reduzir o tamanho do sistema de reforço existente com novas bombas CRE com capacidades otimizadas, o cliente pôde obter uma economia de energia de 27%, equivalente a uma redução de 13,4 toneladas métricas de emissões de carbono por ano.

Bombas CRE reduzidas para se adequarem ao consumo real de água, uma economia de energia observando e validando cuidadosamente o padrão de consumo real durante um mês, um plano de substituição detalhado foi elaborado.

Fornecimento da Grundfos 

A Grundfos actualizou o sistema Hydro MPC F existente com 3 bombas CR 32 para se tornar no sistema Hydro MPC - E com 2 CRE 10-6, utilizando as condutas de alimentação e descarga existentes, juntamente com as válvulas associadas e o tanque de expansão. 

Hydro MPC E

CRE

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.