Caso

As bombas Grundfos estão no centro de um sistema de resfriamento inovador

As bombas Grundfos estão no centro de um sistema de resfriamento inovador que está permitindo que a Digital Realty utilize a água do rio para resfriar enormes bancos de computadores em seu novo Data Center, economizando energia e melhorando a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que minimiza o desperdício de água e reduz os custos para ela e sua base de usuários em todo o mundo.

Vencedor do prêmio Green Data Center de 2023, o data center Cloud House da Digital Realty, localizado nas Docklands de Londres - um dos locais mais conectados à Internet no Reino Unido - representa um avanço no compromisso da empresa de reduzir seu impacto ambiental e otimizar o uso de energia e recursos naturais, de acordo com a meta de neutralidade de carbono para 2030 e o mais recente Código de Conduta Europeu para Eficiência Energética em Data Centers.

A plataforma global de data center da Digital Realty, PlatformDIGITAL®, fornece acesso à pegada global de data center da empresa, com mais de 300 instalações em mais de 50 metrópoles em 25 países em seis continentes, onde os clientes geralmente encontram maior eficiência operacional, maior resiliência e menor impacto ambiental.

Design inovador

A chave para o excelente desempenho ambiental do data center é um sistema de resfriamento pioneiro e altamente eficiente em termos de energia que, em vez dos tradicionais sistemas de ar-condicionado ou de água gelada de alto consumo, usa água profunda da doca interna de Millwall para regular a temperatura dos bancos de servidores.

O sistema inovador retira água fria da doca por meio de um conjunto primário de tubos e a passa por um trocador de calor a placas. Isso fornece um meio de resfriamento para o circuito de água gelada do edifício, gerando ar resfriado que passa pelo sistema de fluxo de ar através de aberturas no piso para o sistema de contenção do corredor frio, resfriando os racks.

O desafio para a consultoria de projeto, Deerns, era encontrar uma solução de bombeamento que não só conseguisse a elevação de sucção necessária para elevar a água da doca, mas que também mantivesse uma taxa de fluxo suficiente para garantir que a água de retorno não fosse superior a 27oC, para atender aos rigorosos requisitos de saúde ambiental.

Isso exigia um sistema de bombeamento de alta eficiência que minimizasse o desperdício de água, um requisito fundamental para a Digital Realty, ao mesmo tempo em que gerenciava cuidadosamente o volume e a velocidade da água através do sistema, respondendo às mudanças na demanda e atendendo a todas as condições necessárias para o sistema de ar-condicionado de carga de TI, uma vez que qualquer flutuação na temperatura poderia danificar os sistemas de computador, colocando em risco os dados dos clientes.

A Grundfos deu a resposta

Tendo trabalhado juntos em projetos semelhantes no passado, a Deerns recorreu novamente ao fabricante líder mundial de bombas, a Grundfos, para fornecer a solução de bombeamento. Depois de várias reuniões de projeto, eles concordaram com uma solução de alto desempenho usando a Grundfos NBG 150-125-315/336, uma bomba submersível de estágio único, de sucção final e acoplamento fechado, com motor IE3 de alta eficiência e acionamento de velocidade variável, projetada para proporcionar uma eficiência muito alta, mesmo a plena carga.

Fabricadas em aço inoxidável resistente à corrosão, as bombas são ideais para lidar com a água salobra da doca e são capazes de elevar até 50 litros/segundo, bem antes dos requisitos do novo centro.

A equipe técnica da Grundfos avaliou a qualidade da água na doca e forneceu cálculos completos para provar que o acionamento de velocidade variável da NBG manteria o diferencial de temperatura necessário de não mais que 7,5oC entre a água de entrada e a de retorno.

Uma vez acordada a especificação, a Grundfos trabalhou em estreita colaboração com a Gratte Brothers, instaladora sediada em Londres e especialista em serviços de construção, para garantir que as bombas submersíveis principais e outras bombas Grundfos usadas no sistema secundário de distribuição de água gelada fossem entregues de acordo com um cronograma pré-determinado para atender com precisão aos requisitos de instalação.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.