Caso
Bombas inteligentes facilitam o trabalho da equipe de engenharia de um hotel 5 estrelas
Temos mais controle sobre as bombas. Elas estão todas integradas. Podemos ver tudo na oficina. Podemos ver todas as falhas que surgirem. No geral, muito mais eficiente.
O Shelbourne Hotel, de cinco estrelas e 200 anos de idade, em Dublin, precisava de um novo sistema de refrigeração. O hotel de luxo no centro da cidade havia superado o tamanho de seus resfriadores e bombas no telhado.
“O sistema não era tão eficiente quanto poderia ter sido”, diz Michael Munroe, Diretor de Engenharia do Shelbourne Hotel. O hotel usava sete resfriadores, e esses, além das bombas de água gelada, não tinham uma cobertura tão boa. “Tudo estava ao ar livre. As bombas estavam sendo danificadas.”
Além disso, a equipe de Michael Munroe não tinha como saber se havia algum problema com as bombas até que o hotel recebesse uma reclamação. “E então teríamos que sair correndo da nossa oficina no porão e subir dez andares até o telhado para tentar descobrir o que estava errado.”
Michael Munroe inspects one of the twin-pump Grundfos TPE units in the rooftop packaged pump plant at the Shelbourne Hotel in Dublin.
A solução
A reforma do sistema de resfriamento do hotel incluiu não apenas chillers novos e eficientes, mas também um conjunto de bombas Grundfos que abriga todas as bombas de água de resfriamento. Essa solução em contêiner não apenas protege as bombas e os controles contra as intempéries, mas também trouxe a inteligência do sistema de bombas da Grundfos para o Shelbourne.
“Ela simplesmente aumentou a eficiência”, diz Michael Munroe. “Todas as bombas têm velocidade variável. E junto com os resfriadores, que são mais eficientes, também temos mais controle sobre as bombas. Todas elas são integradas. Temos sensores em todas elas. Podemos controlar as temperaturas. Ver as taxas de fluxo. E isso está conectado agora ao nosso BMS. Portanto, se houver uma falha, ele será conectado ao meu telefone e aos telefones dos engenheiros, e receberemos uma mensagem de texto. Se algo crítico acontecer, saberemos imediatamente. Podemos dar uma olhada em tudo na oficina. Podemos ver todas as falhas que surgirem. De modo geral, é muito mais eficiente.”
Changing the control mode on the display of a Grundfos TPE pump at the Shelbourne Hotel.
O resultado
Michael Munroe diz que a solução do pacote foi a ideal para o Shelbourne. “A casa de bombas em si é basicamente um grande contêiner. Ele já veio pronto com as bombas e a tubulação, então só precisou ser conectado ao que tínhamos no telhado. Ele foi içado durante a noite. Tivemos que bloquear a estrada, colocá-lo no guindaste e colocá-lo no chão. Mantivemos tudo funcionando no hotel. Foi muito conveniente. Fácil de ser feito”.
Ele também está satisfeito com o pacote de manutenção da Grundfos. “Duas vezes por ano, eles vêm, examinam tudo, fazem a manutenção das bombas, dos medidores, verificam se todos os sensores estão funcionando bem. Verificam se tudo está funcionando corretamente.”
Ele diz que está muito orgulhoso das bombas e do relacionamento que sua equipe teve com a Grundfos.
“Agora, chamamos várias pessoas para dar uma olhada no telhado. Não temos mais medo de levá-las para o telhado”, diz ele com um sorriso. “É muito bom.”