A Grundfos impulsiona a eficiência operacional na Turkuvaz Centro de Mídia 24 horas por dia, 7 dias por semana

Detalhes do caso

Tema: Sistemas comerciais de aumento de pressão de água e ar-condicionado comercial
Localização: Istanbul, Türkiye

Leia o relato completo do caso

Você pode baixar o PDF ou continue lendo o caso abaixo.

A situação

A Turkuvaz Media Center, uma das principais organizações de mídia da Turquia, opera sob rigorosos requisitos de continuidade e confiabilidade, nos quais mesmo breves interrupções na transmissão ou na publicação são inaceitáveis. Para garantir operações ininterruptas, todos os sistemas são projetados com alta redundância, e é essencial manter uma temperatura estável no estúdio entre 21 e 22 °C.

Ao selecionar os sistemas de bombeamento, a Turkuvaz priorizou a confiabilidade, a durabilidade e a operação à prova de falhas. A eficiência energética era importante, mas secundária em relação à estabilidade operacional, já que o reinício do sistema após paradas não planejadas representa um risco significativo. Além disso, o centro exigia bombas compatíveis com automação avançada para monitoramento remoto e controle inteligente. Esses requisitos levaram a Turkuvaz Media Center a escolher a Grundfos como sua parceira de confiança.

Mesmo no ponto mais baixo da curva de desempenho, as bombas Grundfos oferecem consistentemente a capacidade e a eficiência prometidas. Esse nível de confiabilidade é o que realmente diferencia a Grundfos.
Ersin Şahin, Turkuvaz Media

A solução

A Grundfos abordou o projeto do Turkuvaz Media Center com uma compreensão clara de sua necessidade inegociável de operação contínua e controle inteligente. Aproveitando sua posição única como fabricante de todos os componentes-chave, a Grundfos forneceu uma solução de bombeamento totalmente integrada que se conectou perfeitamente à infraestrutura de automação e monitoramento do centro.

Ao contrário dos sistemas convencionais que dependem de vários componentes de terceiros, a Grundfos ofereceu compatibilidade nativa, garantindo desempenho preciso, adaptabilidade em tempo real e integração simplificada do sistema. Cada bomba contava com inversores de frequência (VFDs) integrados, capazes de operar com eficiência mesmo a 40% da velocidade, mantendo capacidade e pressão consistentes sem comprometer a confiabilidade.

Essa engenharia avançada proporcionou uma economia de energia de até 20% em comparação com os sistemas convencionais, ao mesmo tempo em que garantiu a resiliência essencial para operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para fortalecer ainda mais o tempo de atividade do sistema, foi estabelecido um contrato de manutenção de cinco anos, oferecendo manutenção proativa, resposta rápida e responsabilidade centralizada.

O resultado

Seis anos após a instalação, os sistemas de bombas Grundfos no Turkuvaz Media Center têm funcionado sem uma única interrupção, oferecendo a confiabilidade inabalável que foi definida como essencial desde o início. Além do desempenho impecável, o sistema alcançou uma grande economia de energia em comparação com marcas alternativas, contribuindo assim tanto para as metas de sustentabilidade quanto para a eficiência dos custos operacionais.

Como fabricante totalmente integrado, a Grundfos eliminou a complexidade da coordenação entre várias marcas, em que motores, painéis e controles frequentemente provêm de diferentes fornecedores. Essa integração de ponta a ponta garantiu uma automação perfeita e um controle preciso, permitindo que a Turkuvaz mantivesse seus padrões operacionais mais exigentes com total confiança.

Overview of products featured in this case study

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Discover related applications

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.