Detalhes do caso

Tópico: Sistemas comerciais de aumento de pressão da água
Localização: Egito

A Grundfos forneceu

  • Hydro MPC-E N 6 CRN 215-2-1 A-F-A-E-HQQE
  • Hydro MPC-E N 6 CRN 155-3-3 A-F-A-E-HQQE

Leia o relato completo do caso

Você pode fazer o download do PDF ou continue lendo o caso abaixo.

A situação

Silversands, um empreendimento de luxo na costa norte do Egito, em Sidi Heneish, foi concebido para redefinir o conceito de vida à beira-mar durante todo o ano. Com uma área de 750 feddans (cerca de 506 acres), o projeto combina luxo com natureza, apresentando mais de um quilômetro de costa de areia branca, paisagens ladeadas por palmeiras e amplos espaços verdes. Somente a Fase 1 abrange 139 feddans, compreendendo 702 unidades residenciais distribuídas por 382 edifícios, incluindo vilas, casas geminadas, chalés e apartamentos criados para servir como refúgios sazonais ou residências permanentes.

Para concretizar este ambicioso projeto, a Orascom Construction (OC) foi nomeada como empreiteira principal da Fase 1. Com reputação internacional em projetos de infraestrutura, industriais e comerciais de grande escala, a OC gerenciou todas as etapas — desde obras estruturais e acabamentos arquitetônicos até sistemas eletromecânicos e execução completa chave na mão. Guiada por uma forte visão de sustentabilidade e eficiência energética, a OC estabeleceu metas ambientais ambiciosas desde o início.

À medida que o empreendimento avançava para a entrega, a prioridade passou a ser a implementação de tecnologias inovadoras e energeticamente eficientes que garantissem eficiência a longo prazo, mantendo os altos padrões de qualidade e desempenho do projeto.

Quando a Grundfos está a bordo, simplesmente não há espaço para decepções. É assim que os projetos dão certo: com parceiros em quem você confia.
Essam Kamal, Diretor Sênior de Projetos, Ora Developers

A solução

Para atender às exigências ambiciosas da vasta infraestrutura da Silversands, a Grundfos desenvolveu uma solução que se destaca por sua eficiência, tamanho compacto e alto desempenho. Durante a seleção das bombas, a proposta da Grundfos mostrou-se imbatível, atendendo aos pontos de operação exigidos com menos bombas em comparação com os projetos da concorrência. Enquanto outros propunham dois conjuntos de reforço separados, com painéis, tubulações e conexões adicionais, a Grundfos otimizou o sistema em um único conjunto de reforço avançado, capaz de gerenciar toda a carga. Essa abordagem não apenas simplificou a instalação, mas também reduziu as necessidades de espaço, os custos com materiais e o consumo de energia a longo prazo.

Uma análise técnica mais aprofundada revelou que as soluções concorrentes teriam duplicado tanto o consumo de energia quanto as necessidades de espaço. Em vez disso, o sistema de reforço de seis bombas da Grundfos forneceu a capacidade necessária com até 40% de economia de energia e notável eficiência operacional. Para a Fase 1, a Grundfos forneceu um dos maiores conjuntos de reforço do mundo, adaptado com precisão à escala e complexidade do projeto.

O que tornou essa parceria possível foi o foco inabalável do cliente na qualidade e na confiabilidade em detrimento do custo, uma filosofia que se alinhou perfeitamente ao compromisso da Grundfos com desempenho premium e engenharia sustentável.

O resultado

Ao optar pela solução personalizada de bombas de reforço da Grundfos, a Ora Developers alcançou um equilíbrio ideal entre desempenho, sustentabilidade e eficiência operacional. A escolha de um único conjunto de bombas de reforço de alta capacidade proporcionou resultados tangíveis, como uma economia de energia de até 40%, uma área significativamente menor para a sala de máquinas e uma instalação simplificada, com menos componentes e conexões. Esses benefícios não apenas contribuíram para os objetivos ambientais do projeto, mas também melhoraram a eficiência de custos a longo prazo e a confiabilidade do sistema. 

Para uma propriedade focada em proporcionar experiências perfeitas aos hóspedes, essa atualização proporcionou mais do que apenas melhorias técnicas; ela efetivamente trouxe estabilidade a longo prazo, eficiência operacional e um claro avanço em direção às metas de sustentabilidade, comprovando o poder da modernização direcionada no setor de hospitalidade

Overview of products featured in this case study

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Discover related applications

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.