Detalhes do caso

Tópico: Pressurização de água para Edifícios Comerciais Altos

A Grundfos forneceu

  • Sistema Hydro MPC-E 
  • Soluções de eficiência energética

Quer baixar o PDF?

Faça o download do PDF ou conitnue lendo o caso abaixo 

A Situação

Um prestigiado complexo residencial de alto padrão, composto por três torres de 55 andares e 630 apartamentos, buscou otimizar seus sistemas de abastecimento de água e convidou a Grundfos para realizar uma Verificação Energética (Energy Check) em toda a sua infraestrutura. A avaliação concentrou-se em 12 sistemas hidropneumáticos, com quatro sistemas por torre, responsáveis ​​por fornecer pressão de água consistente a todos os moradores do amplo empreendimento.

Por meio de uma análise detalhada de desempenho, incluindo medições em tempo real de vazão, pressão e potência em sistemas de bombeamento selecionados, a equipe da Grundfos descobriu ineficiências críticas. As bombas instaladas eram significativamente superdimensionadas e operavam bem além do seu Ponto de Melhor Eficiência (BEP). Embora equipadas com Inversores de Frequência Variável (VFDs), as bombas ainda funcionavam de forma ineficiente, resultando em consumo excessivo de energia e elevadas demandas de manutenção. Essas descobertas destacaram uma clara oportunidade para otimização do sistema e economia de custos a longo prazo.

Nossa solução otimizada garante economias a longo prazo e cria valor duradouro para os clientes e para o meio ambiente.
Vimal Raj, Desenvolvedor de Negócios, Otimização de Energia

A Solução

A Grundfos propôs uma estratégia abrangente de otimização de bombas para lidar com as ineficiências descobertas durante a verificação energética. Isso envolveu a substituição das bombas existentes por unidades de tamanho adequado, alinhadas às demandas reais de vazão do edifício, garantindo que operassem mais próximo do seu Ponto de Melhor Eficiência (BEP). Ao otimizar também o ponto de ajuste de pressão do sistema, a Grundfos conseguiu obter reduções significativas de energia, mantendo uma pressão de água consistente e confiável em todos os andares.

Para aumentar a relação custo-benefício, a solução utilizou o controlador MPC da Grundfos existente, evitando investimentos desnecessários. O sistema de controle foi ajustado para melhorar a capacidade de resposta e a eficiência, contribuindo para uma maior economia de energia sem comprometer o desempenho. Como parte da fase piloto, duas das bombas originais foram mantidas como unidades de reserva, proporcionando redundância operacional e garantindo o fornecimento ininterrupto de água durante a transição para a configuração otimizada.

O resultado

A solução de bombeamento otimizada da Grundfos ajudou o complexo residencial a obter economias substanciais de energia e uma redução significativa nos custos operacionais. A estratégia aprimorada de gerenciamento de pressão garantiu um fornecimento de água estável e confiável para todos os apartamentos, eliminando o uso desnecessário de energia, apoiando o esforço do empreendimento em direção a uma maior sustentabilidade.

Ao reutilizar o controlador MPC da Grundfos existente e manter as bombas de reserva do sistema original, o cliente obteve uma modernização econômica com investimento mínimo de capital.

A configuração otimizada não apenas reduziu as necessidades de manutenção, como também prolongou a vida útil dos sistemas de bombeamento, garantindo confiabilidade operacional e valor a longo prazo para o empreendimento de alto padrão.

Até 32,339 kWh

em economia anual de energia

23 toneladas

de emissão anual de CO₂

Overview of products featured in this case study

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Discover related applications

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.