Caso

Quando a arena de Cracóvia está cheia, isto é o que está funcionando nos bastidores

A escolha certa de sistemas edispositivos nos faz esquecer ostrabalhos de reparação.
Krystian Sobota, Diretor dos Serviços Técnicos, Arena de Tauron, Polónia, Cracóvia

A situação

É uma das maiores arenas cobertas da Europa. O recinto bem iluminado e com o aspecto de uma nave espacial abriga concertos, patinação artística, esportes radicais, artes marciais, feiras comerciais e muito mais, tudo isto perto do centro de Cracóvia, na Polónia. A Arena Tauron na Cracóvia foi inaugurada em 2014.

O Diretor dos Serviços Técnicos, Krystian Sobota, tem um trabalho diário muito abrangente. Compete-lhe tratar de tudo o que tenha a ver com o conforto ou a segurança das pessoas na arena: água quente e fria, ventilação, ar condicionado, calor, segurança, proteção contra incêndios, águas residuais.

“Quando a arena está cheia com 15000 visitantes, enfrentamos vários desafios,” diz ele. A nossa equipe técnica é responsável pela operação dos sistemas de bombeamento, incluindo os básicos, que fornecem água fria e quente, ventilação adequada ou ar condicionado.” Os eventos com apenas lugares de pé podem levar até 22 000 pessoas ao local.

“Todos os pontos de água têm de estar acessíveis durante os intervalos, por isso uma boa escolha de bombas era extremamente importante. Os nossos visitantes devem poder tirar proveito dos sistemas de abastecimento de água e de aquecimento em sua totalidade.”

 

Hydro Multi-E Booster set

A solução

No início do projeto, os projetistas verificaram quais bombas seriam mais adequadas, segundo diz Krystian Sobota. “Na minha opinião, eles escolheram as melhores bombas no mercado.” Estas incluíam o sistema Multi Hydro-E Booster, circuladores MAGNA3 e bombas TPE3, entre outros produtos. “As bombas da Grundfos permitem-nos obterresultados excelentes e poupar eletricidade e espaço ao mesmo tempo.”

A equipe de Sobota usa o aplicativo Grundfos GO em tablets para o monitoramento rápido e gestão dos dados das bombas.

“O sistema de monitoramento é muito útil,” diz Sobota. “Abrange a ligação ao sistema de gestão de edifícios e um sistema de controle local com base em aplicativos móveis. Os aplicativos permitem uma leitura direta dos parâmetros técnicos das bombas. Por sua vez, isto nos poupa tempo e energia consideráveis, algo que é essencial para todo o funcionamento do local.”

 

O resultado

Quando a arena está cheia, tudo precisa funcionar. “As bombas da Grundfos são as únicas bombas no mundo com as especificações e os parâmetros técnicos completos para garantir que todos os sistemas de água e HVAC funcionem corretamente,” indica Sobota.

E acrescenta que a utilização de bombas Grundfos garante poupanças energéticas consideráveis, sobretudo durante eventos de grande escala que requerem que a arena use a água de modo eficaz e sustentável. “A utilização de bombas Grundfos reduz muito o consumo de energia, poupa despesas consideráveis à nossa empresa e reduz os custos de manutenção. A escolha certa de sistemas e dispositivos nos faz esquecer os trabalhos dereparação e facilita muito práticas de manutenção eficientes,”diz Krystian Sobota. “Ao usar bombas Grundfos, a única coisa necessária é verificar o sistema ocasionalmente.”

A Arena Tauron em Cracóvia usa unidades MAGNA3 da Grundfos porque estas “reduzem o consumo de energia e os custos demanutenção”.

Leia mais sobre os circuladores MAGNA3 da Grundfos

Bombas eficientes mantêm a arena de Cracóvia sustentável e confortável para milhares de fãs.  

O sistema Hydro Multi-E Booster garante a pressão da água em toda a enorme arena, mesmo quando esta está cheia com
22 000 visitantes.