Notícias
18-02-2016
A Grundfos foi destaque no jornal britânico The Guardian com o caixa eletrônico de água AQtap
Caixas eletrônicos inteligentes levam água barata e segura para favelas de Nairóbi. A água, nas favelas de Nairóbi, foi em grande parte gerida por cartéis no passado, custando muito mais do que em áreas mais ricas da cidade. Mas uma inovação pode acabar com isso.
Fornecedores de água locais não estão felizes com a vendedora de frutas Mercy Muiruri. No final do ano passado, ela encontrou uma solução diferente para lavar frutas antes de transformá-las em uma salada para seus clientes - um caixa eletrônico de água. "Agora eu sei que a água que eu uso é segura e de uma fonte confiável. Até mesmo meus clientes serão felizes", disse ela.
Muiruri possui negócios no setor alimentar em uma das favelas mais populosas do Quênia, Mathare, há quase duas décadas. Até recentemente, ela usava água de fornecedores locais sempre que precisava.
"Mas eu não podia garantir sua segurança. Eu, como muitos dos meus amigos, nunca soube qual era a fonte daquela água. Ela apenas chegava até nós em recipientes de plástico de 20 litros e nós usávamos ", disse.
Agora, ela e outros moradores de favelas tem um motivo para sorrir. No ano passado, uma parceria público-privada entre Nairobi e a principal empresa de distribuição de água da cidade e a Grundfos, uma empresa de engenharia de água dinamarquesa, resultou na instalação de máquinas de venda automática de água. Com os caixas eletrônicos de água espera-se que aconteça uma revolução na disponibilidade e distribuição de água para as populações que têm vivido por muito tempo à mercê dos cartéis de água e de mudanças climáticas.
Para comprar água limpa, os usuários carregam seus cartões inteligentes que são capazes de acessar os caixas eletrônicos de água ao redor da favela. Por um simples toque do cartão inteligente no sensor do caixa eletrônico, a água é liberada a partir do armazenamento principal e em um recipiente abaixo.
A água chega no caixa eletrônico através de 18 km de tubulações recém construídas, ligadas nas principais linhas de abastecimento da cidade que recebem água tratada a partir Ndakaini Dam, o principal reservatório para mais de 3 milhões de habitantes da cidade.
"Além de saber que estão bebendo e utilizando água potável, as máquinas de venda automática também nos ajudaram a cortar custos", diz Muiruri. "Eu posso investir essa diferença economizada de volta em meu negócio."O rendimento diário em uma casa nas favelas do Quênia é de pouco mais de um dólar, e a média de utilização de água é de cerca de 100 litros por semana.
Os vendedores de água que operam na favela iriam cobrar SH50 (50 centavos) para um balde de 20 litros de água. Com a introdução dos caixas eletrônicos, a despesa semanal com a água em Mathare foi reduzido de Sh250 ($ 2,5 dólares) para Sh2.50 (2,5 centavos).
Nairobi e a Companhia de Água e Esgoto da cidade vinham tentando obter soluções viáveis para os problemas de abastecimento de água em assentamentos informais há anos. "Inicialmente, as nossas tubulações foram vandalizados por esses mesmos cartéis que vendiam água aos residentes a preços exorbitantes", diz Mbaruku Vyakweli, oficial de comunicações da companhia de água. "Agora, tudo o que precisamos é de uma área segura e protegida, acordada entre os residentes, e nós fornecemos a água de nossas próprias barragens e reservatórios.
Nossos preços são constantes porque o produto está disponível por toda parte. Além disso, os caixas de água são dirigidos e monitorados por residentes; que são donos do produto e, portanto, cuidam melhor dele.
Os caixas eletrônicos em Mathare são geridos por um presidente da vila em associação com uma comissão de moradores. Os cartões inteligentes são dados aos residentes de graça e eles os carregam com o valor de sua escolha a partir de um ponto de carga de uma companhia de Água e Esgoto em Nairobi.
Estes estabelecimentos estão espalhados ao redor da favela, que abriga cerca de 200.000 pessoas. Eles estão localizados em áreas centrais e bem iluminados, com holofotes perto e ao longo das principais ruas de Mathare, tornando-os facilmente acessíveis de dia e de noite.
Moradores dizem que os benefícios do sistema para a saúde já estão sendo sentidos. No meio do ano passado, um surto de cólera varreu a favela e outras áreas da redondeza, resultando em duas mortes. As condições dos bairros apertados juntamente com a falta de saneamento - incluindo a água anti-higiênica - contribuiram para a propagação da doença.
No momento, os Médicos sem fronteira estavam registrando 200 novos casos de cólera a cada semana. Embora Muiruri só tenha usado seu cartão inteligente de água por apenas quatro meses, as memórias de lidar com cartéis de água e a constante preocupação com a saúde de sua família agora parecem bem distantes.
"A vida tornou-se muito mais fácil. Estou economizando em outros custos, pois agora eu gasto menos em carvão ou querosene para ferver minha água potável. Afinal ela já foi tratada ", disse.
A Companhia de água e esgoto de Nairobi agora espera lançar novos caixas eletrônicos de água em áreas mais informais, usando a tecnologia para resolver problemas do cotidiano com segurança.
Fonte: The Guardian