Notícias
26-09-2016
Grundfos lança nova bomba para pressurização doméstica, a SCALA2
A baixa pressão ou variação de água é tão comum como é inconveniente. De fato, uma pesquisa recente mostrou que 80% de todos os proprietários lidam com este problema*. Mas agora, a nova bomba pressurizadora de água da Grundfos está prestes a mudar o jogo.
"A maioria das pessoas acostuma-se com pressão baixa ou variação da pressão de água, porque acha que não há nada que se possa fazer sobre isso, ou que se levam dias de trabalho de canalização para consertar problemas como estes. Porém isso não é verdade ", diz Henrik Hansen, Gerente de Produto Global da Grundfos.
"Com a nova bomba pressurizadora SCALA2, os proprietários terão a pressão da água perfeita o tempo todo - mesmo se o chuveiro está ligado, a torneira da cozinha está aberta e alguém está lavando o carro. Um encanador vai levar apenas alguns minutos para instalar, porém o aumento do conforto em casa irá durar por anos e anos. "
Compacta e silenciosa: Um ajuste perfeito para a sua casa
A SCALA2 é um sistema de pressurização “all-in-one”. Ela vem com todas as peças totalmente integradas e é compacta o suficiente para caber dentro de um armário de cozinha. Além de tudo isso, é uma das bombas pressurizadoras mais silenciosas do mercado, com um nível ruído semelhante ao de uma máquina de lavar louças moderna.
"No processo de design, conversamos com diversos proprietários e instaladores e rapidamente percebemos que oconforto é mais do que apenas um fluxo constante de água. Por isso, tivemos como prioridade também reduzir o ruído através da adição de um motor super silencioso que utiliza o próprio fluido bombeado para refrigerar a bomba, em vez de um ventilador barulhento. Também optamos por um design doméstico, diferente da aparência industrial que caracteriza a maioria das bombas pressurizadoras hoje ", explica Henrik Hansen.
Impulsionando a facilidade
A SCALA2 foi projetada com facilidade de uso em mente. É uma solução plug-and-play e a pressão da água pode ser ajustada instantaneamente através do painel de controle amigável.
"Nós projetamos a SCALA2 para ser tão fácil de operar quanto possível. Mas nosso objetivo é que a maioria dos proprietários não tenha que se preocupar. A SCALA2 é auto-regulável e livre de manutenções, o que significa que você pode parar de se preocupar com a pressão da água e apenas desfrutar do luxo de chuveiros perfeitamente confortáveis sempre que desejar".
Para saber mais sobre a SCALA2 clique aqui.
Por que escolher a SCALA2?
• A pressão da água perfeita:
Com seu controle inteligente, a SCALA2
oferece a pressão da água perfeita, independentemente da variação da pressão de
entrada ou da utilização de vários pontos de consumo ao mesmo tempo.
• Silenciosa:
A SCALA2 oferece um nível de
ruído de 47 dB (A) em uso típico, o que a torna uma das bombas pressurizadoras mais
silenciosas do mercado.
• Design compacto:
A SCALA2 é pequena o suficiente
para caber dentro de um armário da cozinha. E possui um peso de apenas 10 kg, é
muito fácil de manipular.
• Fácil de operar:
Um painel de controle amigável
permite que você defina o nível de pressão de água a todo momento.
• Robusta e confiável:
A SCALA2 foi construída a partir
de materiais de alta qualidade e foi submetida a extensos testes de qualidade.
• Nível de preços acessível:
Oferece muito mais benefícios do
que as outras bombas pressurizadoras do mercado por um preço acessível.
* A pesquisa foi realizada por Grundfos pela AIM Criar no verão de 2015. A pesquisa teve mais de 3200 participantes de os EUA, Rússia, China e Itália.