Calcular a eficiência de uma bomba

<
>

Parâmetros para monitorizar o desempenho de uma bomba

Manter o desempenho da bomba é algo bastante simples e requer a monitorização de apenas três parâmetros. São os seguintes: 

  • Caudal
  • Pressão
  • Consumo energético

A eficiência da bomba pode ser calculada com base nestes três parâmetros.

Calcular a eficiência de uma bomba

É apresentada a fórmula para calcular a eficiência de uma bomba.
Aqui:

  • Q é o caudal em metros cúbicos por hora.
  • H é a altura manométrica da bomba, ou pressão, em metros.
  • P1 é o consumo energético do motor em quilowatts.

Esta fórmula calcula a eficiência do motor e da bomba como um número total. É também designada de eficiência total, uma vez que calcula a potência absorvida pelo motor em relação à potência absorvida da bomba. Não compare este valor com a documentação da bomba, porque aí é referida apenas a eficiência da bomba.

Caudal - Designação Q - Unidade m3/h - Metros cúbicos por hora
Altura manométrica (pressão) - Designação H - Unidade m - Metros
Energia - Designação P - Unidade kW - Quilowatts

Monitorização da pressão

Ao verificar a pressão, se o manómetro não for instalado diretamente na descarga da bomba, não se esqueça de adicionar ao mesmo a altura de elevação e as perdas por atrito da descarga. 

Deve fazer sempre isto para bombas de poços profundos.

Perdas nos filtros
Altura de aspiração
Altura de elevação
Manómetro

Monitorização dos parâmetros de desempenho das bombas

Se todos os parâmetros de desempenho, nomeadamente, o caudal, a pressão e o consumo energético, forem registados imediatamente após a instalação da bomba, poderão ser usados como dados de referência e verificados a intervalos regulares.

Também pode utilizar equipamento de monitorização online para acionar um alarme se alguns dos parâmetros se alterarem ou excederem um limite predefinido.

Razões para desvios nos parâmetros

Os parâmetros podem desviar-se das condições predefinidas quando:

  • As condições de funcionamento da bomba se tiverem alterado.
  • Os requisitos de caudal ou pressão se tiverem alterado.
  • A bomba estiver a perder eficiência.

Alteração nas condições de funcionamento da bomba

Se o nível freático num poço descer e a bomba tiver de fornecer uma altura manométrica elevada, o ponto de funcionamento desloca-se para a esquerda na curva da bomba e debita menos caudal. 

Isto indica que uma válvula no sistema está a estrangular mais ou menos do que o habitual. Se possível, altere os parâmetros novamente para as anteriores condições de funcionamento da bomba. Caso isso não seja possível, pondere instalar outra bomba.

Ponto de funcionamento modificado
Ponto de funcionamento original
Válvula de estrangulamento
Sistema

Alteração nos requisitos de água ou de pressão

Deverá ponderar mudar de bomba caso se verifique alguma das seguintes situações:

  • Se tiver sido adicionada ou removida uma zona de irrigação.
  • Se os requisitos de caudal se tiverem alterado significativamente.
  • Se o sistema de irrigação tiver sido alterado para uma aplicação de menor consumo de água.

Perda de eficiência da bomba

Se uma bomba estiver a perder eficiência, terá de ser reparada ou substituída. A perda de eficiência em bombas pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

  • Cavitação
  • Aumento nas perdas por atrito devido a depósitos na água que assentam na superfície da bomba e da tubagem
  • Desgaste causado por areia e outros materiais na água
  • Má qualidade da alimentação elétrica

Não é recomendado o funcionamento fora dos limites da linha a negrito (75 m3/h e 215 m3/h).