Introdução básica ao tratamento de água

INTRODUÇÃO BÁSICA AO TRATAMENTO DE ÁGUA 

Obtenha uma introdução básica ao tratamento de água industrial e compreenda porque é necessário tratar a água.  

Nesta tarefa vamos dar-lhe uma introdução básica ao tratamento de água industrial.

A água para fins industriais é utilizada num amplo leque de processos industriais, como, por exemplo:

Refrigeração de água na indústria da usinagem, água de processos na indústria alimentar e de bebidas ou água de limpeza na indústria dos semicondutores.

Mas para poder ser introduzida nos processos com o efeito pretendido, a água tem de ser tratada primeiro.

A água utilizada nos processos industriais pode ter origem em várias fontes.

Pode ser água subterrânea, de superfície, do mar, da torneira ou até água residual.

Dependendo da fonte, a água pode conter bactérias, substâncias solúveis, partículas, químicos ou outros conteúdos que têm de ser removidos ou tratados para que a água possa ser usada nos processos industriais.

Vamos analisar alguns dos desafios típicos dos clientes:

'A minha água bruta tem um teor elevado de ferro. Preciso que a água seja oxidada antes de entrar no processo'.

'Tenho de remover todas as partículas da minha água de processo. Caso contrário, poderão entupir o meu equipamento'.

'A minha água tem de ser ultrapura para contribuir para os processos de semicondutores'.

Todos estes exemplos estão relacionados com água de processos.

Mas existe outro tipo de água nas indústrias que também requer tratamento: as águas residuais.

As águas residuais industriais são águas de processos usadas e têm de ser tratadas antes de poderem ser descarregadas para o ambiente ou reutilizadas no processo.

Vamos abordar brevemente a realização do tratamento da água.

Em termos muito simples, tratar a água implica remover ou adicionar conteúdo.

O processo realiza-se entre a captação e a distribuição.

A remoção do conteúdo pode ser a filtragem de partículas.

A adição de conteúdo pode ser o doseamento de desinfetantes.

Um processo de tratamento de água típico inclui cinco fases:

Aeração

Floculação

Remoção de partículas/substâncias

Desinfeção e Estabilização

Contudo, o processo pode variar em função da natureza da água bruta.

Quanto maior for a poluição na água ou o requisito de qualidade da água, mais fases de tratamento são necessárias.