Elevar águas residuais de caves

Conheça as várias soluções de bombeamento para elevar águas residuais de caves – estações elevatórias vs. poços de bombeamento.

Os edifícios comerciais produzem um grande volume de águas residuais todos os dias. Essas águas têm de ser conduzidas para a conduta de esgoto da forma mais eficiente e fiável possível. 

As águas dos pisos acima da conduta de esgoto são removidas por gravidade. No entanto, quando é preciso remover águas residuais abaixo do nível dos esgotos, é necessário um sistema pressurizado. Neste vídeo, apresentamos abordagens ao bombeamento de águas residuais de um edifício comercial para as condutas de esgotos.

O vídeo aborda soluções de bombeamento para caves de um só piso, caves de vários pisos, remodelações de caves e instalações temporárias de águas residuais. Vamos abordar dois métodos conhecidos para a remoção destas águas residuais, nomeadamente os poços de bombeamento e as estações elevatórias. 

Comecemos pelas caves de um só piso. Para bombear águas residuais negras ou cinzentas de instalações sanitárias numa cave de um só piso, pode usar uma estação elevatória. Uma estação elevatória é uma solução muito fiável, compacta, de fácil instalação e de fácil manutenção.

Além disso, uma estação elevatória é rentável por comparação com um poço de bombeamento, sendo a solução perfeita para proteção contra inundações na cave. É ideal para condições em que o espaço no exterior do edifício é limitado e, por isso, não há espaço para um poço de bombeamento. Uma estação elevatória também é ideal em situações em que as condições subterrâneas são rochosas, tornando a instalação de um poço de bombeamento complicada e dispendiosa. 

Ocupam muito pouco espaço e o controlador está instalado mesmo ao lado da estação elevatória, tornando a manutenção muito conveniente. Além disso, as estações elevatórias oferecem uma instalação sem odores, graças ao depósito hermético e podem ser instaladas abaixo do nível do chão. Outra opção para remoção de águas residuais negras ou cinzentas de uma cave de um só piso é instalar um poço de bombeamento no exterior do edifício 

Vamos ver os prós e contras de instalar um poço de bombeamento no exterior do edifício. Um poço de bombeamento instalado no exterior implica um custo de investimento maior do que uma estação elevatória. Entre outras coisas, o custo abrange o preço do poço de bombeamento e, possivelmente, uma cobertura à prova de trânsito. 

Além disso, temos o tempo e o custo do planeamento, os trabalhos de escavação e instalação, o manuseamento do poço, o enchimento do aterro e a compressão do solo. No entanto, um poço de bombeamento no exterior do edifício não requer uma sala de controlo. E um poço de grande volume oferece armazenamento para mais tempo caso isso seja um requisito legal ou na eventualidade de falha de energia. Significa que não há risco de inundações. 

Uma terceira opção é colocar o poço de bombeamento dentro do edifício. Se for utilizado este tipo de instalação, há que ter em atenção os desafios de construção, os problemas com odores e a necessidade de acesso obrigatório para manutenção. É preciso prestar também atenção ao facto de um poço de betão se poder desmoronar ao longo do tempo, criando o risco de fugas. Agora vamos analisar as caves de vários pisos. 

Numa cave de vários pisos, a estação elevatória é a melhor escolha. Um poço de bombeamento fora do edifício não é adequado para caves de vários pisos. Isto deve-se ao custo de investimento extremamente elevado de um poço fundo e à complexidade de assistência e manutenção. Uma solução poderia ser posicionar o poço de bombeamento dentro do edifício. 

Os desafios para esta solução numa cave de vários pisos seriam os mesmos já referidos para as caves de um só piso. Agora vamos falar da remodelação de caves. Ao remodelar caves, por exemplo, converter uma arrecadação em casas de banho, uma estação elevatória é a melhor solução para remover águas residuais negras e cinzentas. Aqui o exemplo mostra um restaurante no primeiro andar e as suas instalações sanitárias na cave. 

A estação elevatória também pode ser ligada à tubagem de drenagem existente. Uma estação elevatória é uma solução flexível. Dá-lhe a liberdade de colocar instalações sanitárias em qualquer ponto da cave e a estação elevatória transporta as águas residuais para onde for necessário. 

Também é fácil de manter, porque o acesso às tubagens é fácil e não há tubagens escondidas no chão. E, por fim, é uma solução rentável que oferece uma excelente proteção contra inundações na cave. Por último, vamos ver uma situação em que são necessárias instalações temporárias de águas residuais. 

As instalações temporárias são frequentemente usadas para atrelados móveis nos estaleiros de construção e também para concertos, festivais e praias, por exemplo. A estação elevatória é a escolha óbvia para estas aplicações de águas residuais. A estação elevatória é fácil de manusear, instalar e manter. 

Aqui vemos um atrelado de casa de banho móvel num estaleiro de construção, em que são necessárias sanitas, urinóis e lavatórios para os trabalhadores. Agora vamos resumir rapidamente as características e os benefícios da solução da estação elevatória. A estação elevatória é adequada para todo o tipo de edifícios comerciais e também metropolitanos. 

São compactas, rentáveis, isentas de odores, flexíveis e facilitam o acesso para manutenção. E são uma ótima escolha quando as condições no exterior não são adequadas para um poço de bombeamento. Vamos resumir as características e benefícios do poço de bombeamento. 

Esta solução exige um investimento maior comparado com uma estação elevatória e envolve um processo de construção mais longo e mais complexo. No entanto, o poço de bombeamento oferece mais armazenamento em caso de falha de energia.