Artigo
Como evitar esperar por água quente: um guia para os proprietários
Introdução
Sente que a água quente demora muito a chegar enquanto espera? Essa demora pode ser frustrante e um desperdício, quer seja para tomar um duche matinal ou para cozinhar. Felizmente, a Grundfos é líder em produtos para casa e jardim, e dispomos de uma gama de soluções inteligentes capazes de eliminarem esse incómodo. Neste guia passo-a-passo, vamos explicar detalhadamente o conceito da espera por água quente e mostrar-lhe como a Grundfos transforma este problema em algo que pertence ao passado.
Passo 1: Reconhecer a frustração
Imagine estar no chuveiro, a tremer, à espera que a água quente chegue. Devido à inconsistência na temperatura da água quente, é sempre muito difícil prever quando a água estará suficientemente quente para se pôr debaixo do chuveiro. Mas já não precisa de desperdiçar mais tempo ou água. Esta frustração tem solução e nós podemos ajudar!
Passo 2: Desvendar as causas
Antes de passarmos à solução, vamos aprofundar a questão e descobrir o porquê do problema. Para apurar a causa da falta de água quente instantânea, é necessário considerar dois cenários diferentes.
Em primeiro lugar, a distância entre o esquentador e a torneira poderá ser grande. A água que fica nos canos arrefece entre utilizações, pelo que é necessário esperar que a água aqueça.
Em segundo lugar, também é possível que o seu sistema de canalização esteja desatualizado e a respetiva bomba já não funcione a um elevado nível eficiência. Não tem de se contentar com este desconforto, mas poderá precisar de fazer algumas alterações ao seu sistema de água quente.
Passo 3: Apresentamos a solução instantânea da Grundfos
A Grundfos, cujo nome é sinónimo de inovação, pode ajudar! Focámo-nos no problema da lentidão da água quente para criar soluções eficazes para os nossos clientes. Já não tem de perguntar "porque é que a minha água quente é inconsistente", dado que as bombas de recirculação de água quente da Grundfos foram concebidas para manter a água quente a circular continuamente. Isso garante que a água quente está imediatamente disponível sempre que precisa dela, sem ter de esperar.
Passo 4: Instalar a solução
Tem curiosidade em saber como pode instalar um sistema de água quente em sua casa? Conhecendo as tubagens de retorno e alimentação no sistema de água da sua casa, a instalação de uma bomba de recirculação da Grundfos torna-se bastante fácil.
Contudo, nem todas as casas possuem a configuração adequada para instalar este tipo de bomba nos seus sistemas de água. Por este motivo, a Grundfos recomenda que contacte um instalador local para agendar uma visita a sua casa. Assim que a inspeção esteja concluída, a sua nova bomba de recirculação de água quente poderá ser instalada no mesmo dia!
Passo 5: Desfrutar de inúmeras vantagens
A água quente instantânea não se resume à comodidade. Ao adicionar uma bomba de recirculação de água quente da Grundfos à sua casa, está também a contribuir para um estilo de vida mais ecológico. Um menor desperdício de água significa que está a dar o seu contributo para mitigar a crise de escassez de água em todo o mundo. Trata-se de uma vantagem que também irá sentir no momento de pagar a sua conta de água, uma vez que poderá poupar até 88% nos custos!
Obtenha o conforto que merece, ao mesmo tempo que ajuda o planeta a combater uma crise de água cada vez maior, com a ajuda de uma bomba de recirculação de água quente da Grundfos!
Conclusão
Acabou-se, oficialmente, a espera por água quente, graças à Grundfos. Ao compreender as causas, aceitar a respetiva solução inovadora e compreender as vantagens, está no bom caminho para ter uma casa mais confortável e amiga do ambiente. Acabaram-se os arrepios no duche ou a impaciência junto do lavatório: com a Grundfos, a água quente instantânea já é uma realidade. Saiba mais sobre como obter água quente instantânea em sua casa na Grundfos Home and Garden!Obter água quente instantaneamente!