Por que o tratamento da água é importante no setor de hotéis?

A água é fundamental em toda experiência de hospitalidade, desde a água potável e as refeições até o bem-estar, a lavanderia e os sistemas de climatização. A qualidade da água afeta diretamente o conforto dos hóspedes, a segurança dos funcionários, a eficiência operacional e o desempenho em termos de sustentabilidade.

No entanto, muitas instalações ainda dependem de sistemas fragmentados e de vários fornecedores, o que gera ineficiências e aumento de custos. Uma abordagem integrada de tratamento de água transforma esses desafios em valor comercial mensurável.

Como o tratamento de água otimiza as operações do setor de hospitalidade e a experiência dos hóspedes

O setor de hospitalidade enfrenta muitos desafios, entre os quais se destacam as exigências de redução do consumo de energia e das emissões de carbono, além de hóspedes cada vez mais preocupados com seu impacto ambiental. A integração adequada de tecnologias avançadas de tratamento de água é essencial para enfrentar esses desafios, tanto agora quanto no futuro.

A Grundfos conta com décadas de experiência no projeto, instalação e otimização de sistemas de tratamento de água.

Água potável segura e de alta qualidade

A produção e distribuição confiáveis de água potável são essenciais em todas as operações hoteleiras. Sistemas integrados de filtragem e tratamento garantem uma qualidade consistente da água e previnem riscos como a Legionella.

 

Benefícios:

  • Garante a segurança dos hóspedes e dos funcionários
  • Mantém a qualidade da água em toda a propriedade
  • Previne o acúmulo de calcário, a corrosão e o tempo de inatividade do sistema

Cozinhas e serviços de catering em conformidade com as normas

A qualidade da água afeta diretamente a segurança alimentar, o sabor e a apresentação dos alimentos. O tratamento avançado melhora a higiene e, ao mesmo tempo, protege os equipamentos.

 

 

Benefícios:

  • A água como ingrediente
  • Maior vida útil de pratos, copos e utensílios de cozinha
  • Garante os padrões de higiene e a experiência dos hóspedes

Lavanderias otimizadas e circuitos técnicos de água

Hotéis precisam de água confiável para lavanderias e circuitos técnicos de água. A água tratada melhora a eficiência e reduz o consumo de produtos químicos e energéticos.

 

Benefícios:

  • Menor consumo de detergente, produtos químicos e energia
  • Filtragem e amaciadores prolongam a vida útil dos equipamentos
  • Qualidade e desempenho consistentes em diferentes demandas de água

Experiências excepcionais na piscina e no spa

Água limpa e cristalina na piscina e na área de spa é fundamental para a satisfação dos hóspedes e para o cumprimento das normas. Sistemas que combinam filtragem, desinfecção e monitoramento garantem condições ideais.

 

Benefícios:

  • Os sistemas prontos para uso garantem o melhor conforto e a melhor experiência aos hóspedes
  • Cumprimento contínuo das normas sanitárias
  • Monitoramento e gerenciamento simplificados

Reutilização sustentável de águas residuais

A escassez de água e as exigências de sustentabilidade estão impulsionando a demanda por soluções de reutilização. Os sistemas integrados de tratamento de águas residuais reduzem o consumo e os volumes de descarga.

 

Benefícios:

  • Menores custos com água, descarga e operação
  • Redução no abastecimento de água e nos volumes de resíduos
  • Conformidade regulatória

Desempenho confiável em aquecimento, refrigeração e HVAC

O tratamento da água protege caldeiras, sistemas de abastecimento de água quente, torres de resfriamento e HVAC, evitando a formação de incrustações, a corrosão e a contaminação.

 

 

Benefícios:

  • Maior eficiência energética e maior vida útil do sistema
  • Menos manutenção e tempo de inatividade
  • Conforto e segurança dos hóspedes garantidos

Os elementos essenciais para uma solução de tratamento de água adequadamente integrada no setor de hospitalidade

Um sistema de hospitalidade de alto desempenho combina diversas tecnologias em uma única configuração integrada:

  • Sistemas de monitoramento e controle para otimização e conformidade
  • Filtragem e ultrafiltragem para remoção de partículas e bactérias
  • Ameaciamento e desmineralização da água para evitar o acúmulo de calcário
  • Osmose reversa (RO) para água de alta pureza
  • Desinfecção (UV ou cloração) para higiene e segurança
  • Sistemas de dosagem de produtos químicos para um tratamento preciso e eficiente

Juntas, essas tecnologias garantem um abastecimento de água confiável, eficiente e seguro em todas as aplicações.

Piscinas que encantam os hóspedes

Uma ida à piscina faz parte da rotina de autocuidado; é um prazer e um luxo que os hóspedes esperam ansiosamente experimentar. Muitas pessoas escolhem um hotel ou spa justamente por ele ter uma piscina. Mesmo que a estadia seja curta, esse refúgio temporário em águas cristalinas cria uma lembrança duradoura.

Um único parceiro para o tratamento completo da água

A Grundfos oferece soluções completas para tratamento de água, abrangendo equipamentos, produtos químicos e serviços — ajudando as empresas do setor de hospitalidade a simplificar suas operações e melhorar o desempenho.

Com ampla experiência e um vasto portfólio, a Grundfos oferece suporte a:

  • Produção de água potável
  • Aplicações nas áreas de alimentação e lavanderia
  • Piscinas e instalações de bem-estar
  • HVAC e térmicos
  • Tratamento e reutilização de águas residuais

Transforme os desafios relacionados à água em vantagem competitiva

Ao investir no tratamento integrado da água, as empresas do setor de hospitalidade podem:

  • Aumente o conforto e a segurança dos hóspedes
  • Reduzir os custos operacionais e o consumo de energia
  • Atingir as metas de sustentabilidade
  • Melhorar a resiliência operacional geral

Em que podemos ajudá-lo?

Se você deseja comprar um produto ou simplesmente precisa de orientação de um especialista da Grundfos, teremos o maior prazer em ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua solução de tratamento de água! Não hesite em entrar em contato caso precise de apoio.