Pesquisa e Insights

Válvulas de equilíbrio

O equilíbrio dos sistemas de aquecimento e refrigeração é realizado para garantir que a quantidade correta de água está presente em todos os pontos de consumo. A equilibragem é realizada incorporando válvulas de equilibragem no sistema, adicionando assim uma resistência ajustável.

As válvulas no sistema mais próximo do sistema de bombas são ajustadas para garantir uma resistência superior às válvulas afastadas do sistema de bombas. Isto compensa o aumento da perda de pressão nas secções de tubagem mais longas. Quando existe a relação pretendida entre os diferentes caudais no sistema, considera-se que este é equilibrado.

As perdas de pressão nas válvulas de equilíbrio devem ser mantidas o mais baixo possível, para que a perda de pressão na válvula mais distante seja próxima de zero. Fazer isto ajudará a minimizar o consumo de energia desnecessário ao funcionamento da bomba durante a vida útil do sistema.

Existem dois tipos de válvulas de equilíbrio disponíveis: estática e dinâmica.

As válvulas de equilibragem estáticas funcionam como uma resistência permanente incorporada no sistema. As configurações para estas válvulas têm de ser calculadas e ajustadas com precisão, uma vez que a alteração de apenas uma delas no sistema pode alterar o caudal através de todas as outras válvulas.

As válvulas de equilíbrio dinâmico funcionam como limitadores de caudal. São configuradas para um caudal pretendido e garantem que não ocorre um caudal superior. Se a pressão à frente da válvula aumentar, irá fechar um pouco mais, para que a perda de pressão ao longo da válvula se torne correspondentemente mais elevada. Isto mantém o caudal pretendido no caminho específico.

A pressão de entrada para uma válvula de equilíbrio dinâmica tem de ser superior a um determinado limite para funcionar correctamente. Isto significa que a resistência na válvula mais distante não pode ser próxima de zero, como é o caso das válvulas estáticas.

As válvulas de equilíbrio estão disponíveis em vários fabricantes. Algumas delas dispõem de equipamento de medição electrónica que permite medir o caudal através das suas válvulas. Isto é realizado medindo a perda de pressão ao longo da válvula e calculando o caudal de acordo com o valor kv da posição actual da válvula.

A Grundfos fornece bombas de circulação para sistemas de aquecimento e refrigeração e apoia o empreiteiro do sistema, que efectua a equilibragem durante o comissionamento. A tarefa é frequentemente documentada num relatório, o qual indica os caudais medidos.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.