Pesquisa e Insights

Componentes para proteção contra incêndios

Os componentes listados e aprovados para proteção contra incêndios são os que foram testados e certificados pelos laboratórios credenciados, por exemplo a extremidade da bomba de incêndio, o painel de controlo, o caudalímetro, etc. Estes componentes são geralmente publicados pela organização de normas.

Normalmente, estes são rotulados como um componente listado, o que pode ser identificado na chapa de características. A validação dos laboratórios de registo é descrita normalmente nas normas de protecção contra incêndios e uma vez que se destinam a utilização nacional (doméstica), os laboratórios de registo estão localizados a nível nacional.

Nos casos em que os componentes do sistema de proteção contra incêndios são construídos de acordo com as especificações das normas de proteção contra incêndios, por exemplo, a NFPA 20, existem produtos que não estão listados e que não foram avaliados por um laboratório aprovado.

Isto significa que o comprador depende totalmente da responsabilidade do fabricante e da entidade montadora relativamente ao desempenho, fiabilidade e qualidade do produto. Este produto não tem permissão para ter uma placa de identificação com uma etiqueta como produto listado para incêndios - por exemplo, marcas UL, FM ou VdS - e é oferecido a clientes que reconhecem as especificações das normas de proteção contra incêndios, mas que não desejem pagar o prémio pelos produtos.

Tenha em atenção que o termo "lista" e "aprovação" varia de continente para continente. Mas, em geral, os componentes listados e aprovados são equipamentos que foram testados e que cumpriram os seus critérios de avaliação (padrão de componente) pelos laboratórios credenciados e pelas Instituições autorizadas, tais como VdS, UL, FM, LPCB, etc. A diferença de preço entre os produtos 'listados' e 'de acordo com' nunca deve refletir possíveis diferenças no desempenho e na fiabilidade do produto. O conteúdo típico de uma chapa de características de uma bomba de incêndio é:

  • Tipo, Descrição de tipo
  • P/N, código de produto
  • Ano de construção
  • Número de certificação
  • Q zu l, caudal máximo permitido
  • n, rotações (velocidade)
  • H, Pressão, em Q zul
  • Pn, potência do motor necessária
  • Diâmetro do impulsor, D diabrete

Por exemplo, a relação entre a norma de instalação de aspersores, a lista do laboratório e o país pode ser encontrada na tabela à direita, embora tenha em atenção que a norma de instalação de aspersores no Reino Unido é "BS EN12845", e não "BS5306".

A Grundfos fornece componentes aprovados para o sistema de proteção contra incêndios, bem como componentes construídos de acordo com as especificações das normas de proteção contra incêndios.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.