Artigo

Como verificar a pressão da água

Se já tomou duches fracos, se já aguentou com barulhos nos canos, se já teve de escolher entre ligar a máquina de lavar louça ou a máquina de lavar roupa ou se já lidou com descargas muito longas no autoclismo, provavelmente vive com uma pressão de água baixa e/ou com oscilações. 

Eis os principais passos que pode realizar para testar a pressão e o caudal da água em casa, bem como algumas soluções fáceis que pode implementar diretamente para melhorar a pressão da água.

O que é a baixa pressão da água e como é possível medir a pressão da água em casa?

Se experiencia uma pressão de água baixa ou com oscilações em casa, é importante apurar a causa do problema antes de decidir que precisa de instalar novos canos e bombas. Na maioria dos casos, há muitas razões para algumas coisas em sua casa não estarem a funcionar tão bem como deveriam – existem várias soluções simples que podem ser aplicadas. 

O que é a baixa pressão de água?

A baixa pressão da água significa que o caudal de água nas suas tubagens é fraco, lento e geralmente ineficaz, afetando as torneiras, os pontos de água e os equipamentos da casa. Isto torna atividades diárias como tomar banho, lavar a loiça e utilizar eletrodomésticos como máquinas de lavar roupa e louça, menos agradáveis ou eficazes. 

O que provoca baixa pressão da água?

A pressão da água pode variar grandemente em função de vários fatores, como a localização, a hora do dia e a proximidade da rede de abastecimento de água. Por exemplo, se viver no cimo de uma colina, a pressão da água será provavelmente mais fraca, porque que a água tem de lutar contra a gravidade para chegar a sua casa. 

Por outro lado, se viver no fundo de uma colina, é provável que o caudal de água seja mais forte, dado que a gravidade ajudará a fazê-la chegar à sua casa. Do mesmo modo, a pressão da água pode ser baixa durante as horas de pico de utilização, como de manhã cedo ou à noite, nos momentos em que as pessoas costumam regar os jardins.

Como é medida a pressão da água? 

A pressão da água em sua casa é medida em bares, uma unidade métrica que equivale aproximadamente a 14,5 PSI (libras por polegada quadrada). Em termos mais simples, os bares indicam a força da água que flui nas suas tubagens. Um bar é a força necessária para elevar água até uma altura de dez metros.

O que é considerada uma pressão de água boa/normal?

Normalmente, a pressão da água num edifício residencial varia entre 45 e 80 PSI. Se for inferior a 40, é provável que o caudal de água nas torneiras e equipamentos seja fraco. Acima de 80 poderá danificar os acessórios e equipamentos ao longo do tempo. Um valor aproximado de 50 é, muitas vezes, o ponto ideal que ajuda a desfrutar de um caudal de água adequado em toda a casa. 

No entanto, nem todas as casas são iguais e os requisitos de pressão da água dependem do tamanho, do número de equipamentos, do sistema de canalização existente e muito mais.

Por isso, é essencial saber como verificar a pressão da água em casa, ajustá-la em conformidade e garantir que satisfaz as necessidades de todos os membros da família e das atividades domésticas.

Como posso testar a pressão da minha água?

Frequentemente, a baixa pressão da água não tem a ver com o sistema de distribuição de água local, mas sim com algo na própria casa. Os seus vizinhos têm os mesmos problemas? Todos os equipamentos de água em sua casa têm sinais de baixa pressão?

Se a resposta a ambas as perguntas for sim, trata-se, provavelmente, de um problema ao nível municipal. Se a resposta for não, está na altura de testar a pressão da água em quatro passos simples: 

  1. Invista num manómetro para água. 
  2. Retire a mangueira da torneira de abastecimento de água no exterior da casa e enrosque o manómetro de teste na torneira, certificando-se de que a face do manómetro é visível.
  3. Abra a torneira de abastecimento e leia os valores. Isto indicará a quantidade de pressão que chega a sua casa (a partir de um sistema de abastecimento público ou de um poço). 
  4. Anote a leitura para poder compará-la com leituras futuras sempre que a pressão da água lhe pareça diferente (mais baixa ou mais alta).

Investir num manómetro não só é uma excelente ideia para fazer testes, como também para detetar fugas incómodas no sistema de canalização da sua casa. 

Pode verificar se existem fugas deixando todas as válvulas fechadas (incluindo desligando todos os equipamentos e eletrodomésticos de água, como máquinas de lavar louça e roupa) e fechando a válvula de abastecimento de água à casa. Se a pressão se mantiver constante durante uma hora, é provável que não haja fugas na canalização da sua casa. Se a pressão cair mais de três PSI, é possível que haja uma fuga e poderá ser necessário contactar um canalizador.

Teste de caudal de água "faça você mesmo", passo a passo

Outra opção é um teste de caudal de água "faça você mesmo" – basta uma calculadora e seis segundos para saber o seu caudal:

  1. Certifique-se de que tem o equipamento necessário – um jarro de água de 1 ou 2 litros, um cronómetro e uma calculadora.
  2. Coloque o jarro de água debaixo da torneira da casa de banho ou do chuveiro e ligue a torneira ou o chuveiro durante seis segundos. 
  3. Calcule os litros por minuto. Multiplique a quantidade de água no jarro (em litros) por 10. Isto irá indicar-lhe o seu caudal (p. ex., 0,7 litros x 10 = 7 litros por minuto)

Um caudal inferior a 10 litros por minuto é indicativo de baixa pressão. No caso de serem 10-15 litros, a sua pressão é aceitável mas pode ser melhorada. Se o valor for superior a 15 litros, está tudo em ordem. 

Soluções rápidas para baixa pressão da água 

Descobrir que a pressão da água em sua casa é baixa pode ser preocupante, mas não é preciso entrar em pânico. É importante compreender que podem existir várias causas por trás da baixa pressão da água, desde a acumulação de sedimentos ou incrustações no seu esquentador a demasiadas curvas na sua canalização. No entanto, apresentamos algumas soluções simples que podem ajudar a aumentar a pressão da água em toda a casa.

1: Verificar a sua válvula de corte

A sua válvula de corte controla a quantidade de água que sai da válvula do contador de água e pode ter várias localizações. Verifique a válvula de corte para confirmar se está devidamente ativada. 

2: Arejadores, cabeças de chuveiro ou canos obstruídos

Quando foi a última vez que fez uma boa limpeza à cabeça de chuveiro ou às torneiras? Este equipamentos poderão não ter o desempenho esperado devido à acumulação de sedimentos. Também deve verificar a sua canalização, especialmente se tiverem mais de 20 anos (aço), mais de 40 anos (latão) ou mais de 50 anos (cobre). 

3: Fugas ocultas

Se suspeita que o problema pode ser uma fuga, verifique o seu aquecedor de água, quaisquer mangueiras flexíveis que tenha e todas as válvulas por baixo de cada lavatório. A fuga também pode estar localizada num cano escondido na parede. Outra opção é desligar todos os equipamentos de água ao mesmo tempo e verificar o contador de água. Se o contador indicar que continua a haver utilização de água, será mais uma indicação da existência de fugas. Em todo o caso, recomendamos a intervenção de um canalizador. 

Aumente a sua pressão – com um sistema de pressurização inteligente

Se a sua pressão continuar a ser fraca depois de tentar as soluções que referimos acima, talvez seja melhor ponderar uma solução de pressurização. Ao mudar para um sistema de pressurização inteligente, pode eliminar os problemas de pressão de água baixa e com oscilações e começar a desfrutar de uma vida diária mais confortável. 

As nossas bombas de pressurização inteligentes, duradouras e completas foram concebidas para maximizar a eficiência, adaptando-se às exigências e necessidades únicas da sua habitação. Para além de serem mais fáceis de instalar e colocar em funcionamento em comparação com os sistemas de pressurização mais antigos, as bombas de pressurização da Grundfos mantêm a pressão da água ao nível certo para si. 

Assim, pode desfrutar de uma pressão de água fiável cómoda e fiável sempre que precisar, em qualquer tipo de utilização.