Artigo
As bombas inteligentes eliminam disparos e congelamentos no ar condicionado e no arrefecimento
O seu desafio:
Sistemas de arrefecimento bem controlados são cruciais para manter um bom clima interior e custos de funcionamento reduzidos. Os sistemas de Caudal Primário Variável (VPF) são os líderes mundiais nesta área. Contudo, para evitar o congelamento e o disparo do refrigerador, é necessário manter um caudal mínimo através do refrigerador e o sistema deve ter capacidades de descarga rápida. Isto é possível com um sistema de controlo preciso, compressores de capacidade variável, bombas e ventiladores e uma tubagem de derivação bem controlada.
A nossa solução:
Substituir a válvula de bypass tradicional por uma bomba TPE3 da Grundfos permite-lhe simplificar o sistema enquanto mantém um caudal mínimo do refrigerador. A bomba é controlada em modo ΔP constante, mantendo a pressão constante e, consequentemente, o caudal, sobre o evaporador do refrigerador, independentemente da carga do sistema. Assim que o caudal através do refrigerador estiver acima do caudal mínimo em segurança, a bomba TPE3 irá parar por si só. Esta abordagem garante que o rendimento das bombas de velocidade variável primária pode ser reduzido independentemente das limitações de caudal mínimo do refrigerador.
Em média, 30-40% do consumo de energia num edifício é proveniente de sistemas AVAC. Faça o download do nosso documento técnico e veja como os sistemas de água refrigerada eficientes, como os sistemas de caudal primário variável, podem contribuir para uma utilização de energia mais reduzida, bem como uma redução da poluição e das emissões de CO2.
A solução inteligente: Caudal variável
VPF com válvula de bypass
Eficiência com custo adicional de complexidade
Os sistemas de água refrigerada VPF atingem a sua impressionante eficiência e desempenho, adaptando o desempenho do arrefecimento à carga efectiva. Mas diminua o caudal demasiado e demasiado rapidamente, pois existe risco de formação de gelo no evaporador. A solução é, frequentemente, instalar uma válvula de bypass na tubagem comum, conduzindo o caudal em excesso de volta para o refrigerador quando os requisitos das bobinas de arrefecimento não forem suficientemente elevados para atingir o caudal mínimo. O resultado é um sistema no qual compressores de capacidade variável, ventiladores de torres de arrefecimento, bombas e tubagem de bypass requerem um controlo preciso para que todos os componentes funcionem em conjunto.
VPF com bomba de derivação
A forma rentável de manter um caudal ideal através do refrigerador
A solução de bombas de derivação da Grundfos com controlo de temperatura constante garante que o desempenho da bomba primária é totalmente independente das limitações de caudal mínimo do refrigerador. Isto evita o caudal em excesso no sistema, reduzindo os custos de funcionamento a um mínimo. Além disso, a complexidade do sistema é reduzida, uma vez que os únicos componentes necessários para esta solução são uma bomba TPE3 e um sensor de pressão diferencial.
Produtos relacionados
Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.