O futuro dos Data Centers

Por que as soluções pré-fabricadas são o caminho a seguir

Com a rápida evolução do setor de data centers, está se tornando cada vez mais crítico o foco em fatores como eficiência, velocidade e escalabilidade. Como resultado, as soluções pré-fabricadas estão sendo apontadas como uma alternativa atraente para Data Centers em comparação com a construção tradicional no local. Neste artigo, examinaremos o motivo.

Como a demanda por armazenamento de dados disparou nos últimos anos, o aumento da digitalização teve e continua a ter uma influência direta nos Data Centers. Portanto, a inovação no setor de data centers é crucial, e é exatamente aí que os avanços, como as soluções pré-fabricadas, entram em ação:

 

Para nós, a mensagem não poderia ser mais clara: o futuro é modular
Gabriel Companis, Especialista em Aplicações Globais para Data Centers da Grundfos

Ao mudar a abordagem de instalações personalizadas no local para módulos pré-projetados e montados na fábrica fora do local, os proprietários de Data Centers podem adotar uma mentalidade padronizada de integração no local. Eles se beneficiarão de mais previsibilidade, custos mais baixos e implementação mais rápida, o que permitirá que as organizações permaneçam competitivas em um cenário digital que está em constante mudança. Para nós, a mensagem não poderia ser mais clara - o futuro é modular", explica Gabriel Companis, Especialista em Aplicações Globais para Data Centers da Grundfos.

As vantagens de custo são apenas um dos muitos benefícios principais das soluções pré-fabricadas. Nós as reduzimos a seis.

Vamos dar uma olhada mais de perto.

6 motivos pelos quais você deve considerar uma solução pré-fabricada em seu Data Center

1. Eficiência previsível

Uma das principais vantagens das soluções pré-fabricadas é que elas podem ajudar as empresas a atingir a eficiência energética esperada de forma mais confiável. Como são projetadas e testadas em ambientes controlados de fábrica, o desempenho ideal pode ser alcançado antes mesmo de chegarem ao local.

2. Custo previsível

Ao contrário das construções convencionais no local, que são propensas a altos custos e atrasos no projeto, as soluções pré-fabricadas oferecem uma estrutura de custos clara. Com a maior parte da montagem concluída em um ambiente controlado, o risco de despesas inesperadas é significativamente reduzido.

3. Escalável e flexível

Se você está prevendo o crescimento do seu Data Center, mas não tem certeza sobre as demandas futuras, as soluções modulares são uma ótima maneira de ampliar a sua infraestrutura de resfriamento.

4. Portátil e compacto

As instalações tradicionais podem ocupar um espaço valioso dentro de uma instalação de Data Center, limitando o espaço para outras operações comerciais essenciais. Os sistemas pré-fabricados, por outro lado, podem ser localizados fora do edifício principal ou em áreas menos críticas, liberando espaço valioso para servidores e outras infraestruturas essenciais. Além disso, se você precisar realocar seu data center, os sistemas pré-fabricados oferecem a vantagem de serem portáteis.

5. Implementação mais rápida e integração perfeita

Os Data Centers tradicionais podem levar anos para serem construídos, reduzindo significativamente a taxa de implementação. Em contrapartida, os sistemas pré-fabricados podem ser implementados até 40% mais rapidamente. Como a preparação do local ocorre ao mesmo tempo em que a fabricação do módulo, o processo de implementação é muito mais suave.

6. Segurança aprimorada

A segurança é e deve ser uma prioridade máxima em qualquer local de trabalho. Como as soluções pré-fabricadas são montadas na fábrica, grande parte da mão de obra no local é substituída, limitando drasticamente a exposição dos funcionários a condições potencialmente perigosas.

Conheça nossa linha de sistemas pré-fabricados

Agora que lhe apresentamos seis motivos claros para optar por uma solução pré-fabricada em seu Data Center, não seria correto se não déssemos um pouco de destaque aos nossos próprios sistemas modulares DELTA.

Nossa linha DELTA de sistemas modulares foi projetada para funcionar em várias aplicações dentro dos Data Centers, incluindo HVAC, aumento de pressão, tratamento de água e águas residuais.

Graças à modularidade de nossa linha DELTA, você dirá adeus aos problemas do projeto tradicional, peça por peça, e aos pesadelos logísticos. A DELTA elimina os fatores desconhecidos da construção no local, permitindo que você faça seus negócios e reduzindo o risco de lesões, atrasos e retrabalho.

Nossas soluções pré-fabricadas integram-se perfeitamente a projetos de novas construções e reformas, fornecendo resfriamento confiável e de alta eficiência que mantém os data centers funcionando com desempenho máximo. Além disso, temos a capacidade de construir módulos pré-fabricados em nossas instalações em Sunderland, na China e na Índia - e nossa ambição é estabelecer instalações de produção em todas as regiões. Aplicamos uma abordagem de ponta a ponta em todo o processo de produção e isso nos ajuda a garantir que as soluções que fornecemos a você sejam de alta qualidade, eficientes em termos de energia e de alto desempenho", diz Gabriel Companis.

Se você quiser explorar o verdadeiro poder de nossa linha DELTA de sistemas modulares, confira este estudo de caso, no qual nossa solução ajudou a otimizar o data center de nosso cliente.

Uma escolha sustentável para o futuro

Com os Data Centers sob crescente pressão para melhorar a eficiência energética e reduzir seu impacto ambiental, as soluções pré-fabricadas apresentam uma solução mais focada na sustentabilidade em comparação com a abordagem tradicional de construção no local.

Construídos para operar com desempenho máximo somente quando necessário, Gabriel Companis acredita firmemente que esses módulos construídos em fábrica contribuirão para data centers mais ecológicos e com maior eficiência energética:

A adoção de módulos pré-fabricados em data centers representa um avanço significativo na eficiência do resfriamento. Como o setor continua a adotar essas soluções modulares, tenho certeza de que os sistemas pré-fabricados desempenharão um papel crucial na próxima geração de data centers de alto desempenho. E acredito que podemos desempenhar um papel importante nesse desenvolvimento, especialmente com nossa linha DELTA", diz ele.

Descubra nossas soluções de alta eficiência para Data Centers