Artigo
Porque é que a minha conta da água é tão elevada?
Quer poupar água em casa mas não sabe como começar? Existem várias formas de reduzir o consumo de água sem se aperceber, melhorando o seu conforto diário em simultâneo. Continue a ler para saber porque poupar água não implica ter de prescindir do seu conforto.
Como posso reduzir a minha fatura da água?
Se já se interrogou porque as suas contas da água são tão elevadas, há muitas soluções rápidas fáceis que podem ajudar a reduzir o seu consumo e as despesas domésticas.
Por exemplo, em vez de simplesmente deixar o chuveiro ou a torneira abertos até a água atingir a temperatura certa, pode poupar facilmente optando por um duche mais frio durante alguns segundos ou aproveitando para encher uma garrafa de água enquanto a água está a correr. Também pode arranjar uma forma de obter água quente instantânea (este tema será abordado mais abaixo).
Noutras situações, pode começar a usar água não potável para equipamentos onde a água da chuva pode cumprir a mesma função, como é o caso da sanita, da máquina de lavar roupa ou mesmo da mangueira de rega do jardim. Se considerarmos que só as sanitas representam cerca de 30% do consumo médio total de água numa habitação, temos uma indicação de quanto seria possível poupar mudando para água da chuva, tanto em termos do consumo de água como da respetiva fatura.