A nossa água está sob pressão

O aumento da urbanização e do nosso modo de vida atual impõe uma grande demanda ao abastecimento de água. Além disso, uma combinação de contaminação da água, vazamentos e consumo excessivo também desafia o nosso acesso a água segura e limpa. Com soluções inteligentes, podemos mudar.

#PorNossaÁgua

Na Grundfos, trabalhamos em soluções de bombeamento que resolvem os desafios da água. Porque ela é nosso motor vital, somos parte do seu ciclo, cuidamos dela e damos o impulso para que ela chegue onde deve chegar, cuidando para que nenhuma gota se perca no caminho.

E como a água e parte de todos nós, juntos podemos zelar por ela. 

Grundfos. Por nossa água.

A ambição da Grundfos

É nossa ambição ajudar a resolver os desafios hídricos e climáticos do mundo e a melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Água potável

Até 2030, pretendemos ter contribuído para fornecer água potável com segurança para 300 milhões de pessoas necessitadas.

Eficiência da água

Através da eficiência e do tratamento da água, pretendemos economizar o consumo de 50 bilhões de M³ de água doce.

Para um clima positivo

Até 2025, queremos reduzir as nossas emissões de CO² em 50% (em comparação com 2008) e até 2030, aspiramos a ser 100% positivos para o clima.

"O mundo está cheio de problemas que podem ser resolvidos de forma melhor."

- Poul Due Jensen, fundador da Grundfos

Em 1945, Poul Due Jensen inventou uma bomba para fazer a diferença. Uma geração depois, em 1973, o seu filho Niels Due Jensen definiu uma nova agenda sustentável e decidiu que cada nova bomba Grundfos tinha que ser 10% mais eficiente em termos energéticos do que a anterior. Desde então, as nossas ambições assentam no legado da Grundfos - ir além dos negócios e utilizar os nossos conhecimentos especializados em gestão de água para abordar e resolver os desafios globais da água.