FAQ
Pergunta: Como se realiza a montagem de uma boia?
Resposta:
O cabo do boiador deve ser fixado à tubagem de descarga de modo a que o comprimento livre restante do cabo garanta um volume de caudal suficiente. A dimensão do poço também deve ser levada em consideração. Adicionalmente, é necessário assegurar que a profundidade do poço é suficiente para o espaçamento de activação / desactivação do poço flutuante e que o espaçamento entre o fundo do poço e a entrada é de pelo menos 60 cm.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.