FAQ
Pergunta: É possível ligar um circulador de 230 V a uma rede elétrica de 400 V, por exemplo, durante a substituição do circulador?
Resposta:
Sim, é possível. Para tal, ligue uma fase e o condutor neutro. A tensão entre a fase e o neutro é de 230 V.
Caso não haja um condutor neutro, é necessário fazer passar um novo cabo. Este trabalho deve ser realizado apenas por um electricista qualificado.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.