FAQ
Pergunta: O circulador está funcionando em modo "Autoadapt" e apresenta um consumo de energia constante superior a 5 watts. O que pode ser feito?
Resposta:
Solução
O consumo de energia da bomba sofre alterações, como uma função dos requisitos do sistema de aquecimento. Um consumo de energia de 5 watts verifica-se apenas à velocidade mínima, por exemplo, durante o Funcionamento Nocturno Automático.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.