FAQ

Pergunta: Qual é o impacto da densidade e viscosidade de um líquido no rendimento da bomba?

Resposta:

As curvas na documentação da Grundfos são especificadas para a densidade e viscosidade da água, a uma temperatura de 20 ºC (gravidade específica = 1 e viscosidade = 1), excepto indicação em contrário. Poderá ser necessário ajustar o rendimento da bomba caso a densidade e viscosidade do líquido bombeado não coincidam com a densidade e viscosidade da água a uma temperatura de 20 ºC (gravidade específica = 1 e viscosidade = 1).

Para executar os cálculos para a bomba, o líquido em questão pode ser configurado e utilizado no nosso programa de dimensionamento.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.