FAQ

Pergunta: O que é uma curva de desempenho e qual é a sua importância?

Resposta:

A potência absorvida pela bomba é o requisito de potência da bomba nas actuais condições de funcionamento. A potência nominal do motor, incluindo o factor de funcionamento, deve ser igual ou superior ao requisito de potência da bomba. Se o requisito de potência da bomba for superior à potência nominal do motor, o motor está a absorver mais corrente do que o pretendido. Isto provoca um sobreaquecimento do motor, podendo danificá-lo.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.