FAQ

Pergunta: O que é uma curva NPSH e qual é a sua importância?

Resposta:

A curva NPSH apresenta a pressão de entrada mínima requerida (indicada em m) para permitir que a bomba bombeie de acordo com a curva de desempenho e de forma a evitar a evaporação do fluido bombeado, assim impedindo a cavitação no interior da bomba.

A um determinado caudal, o valor NPSH disponível nos orifícios de aspiração da bomba deve ser sempre pelo menos 0,5 m superior ao valor NPSH requerido:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m safety margin

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.