FAQ

Pergunta: Quando é que a MQ é desligada?

Resposta:

O interruptor de nível faz com que a MQ se desligue automaticamente durante o funcionamento normal se o caudal descer abaixo de 0,07 m³ / h. Caso o caudal desça abaixo do nível requerido, a bomba desliga-se ao fim de 12-15 segundos. É também possível desligar a bomba manualmente utilizando o interruptor ON/OFF.

A MQ também se desliga após o accionamento de um alarme de sobreaquecimento ou de funcionamento em seco.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.