FAQ
Pergunta: Quando é que a MQ é ligada?
Resposta:
A MQ está equipada com um interruptor de nível interno e um pressóstato externo. Ambos podem ligar a MQ quando ocorre extracção de água. A bomba arranca quando: o caudal é superior a 0,07 m³ / h ou a pressão é inferior a 2 bar.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.