Реализованный проект

Насосная станция решила проблему затоплений в Семаранге, Индонезия

Насосная станция Семаранг решила проблему наводнения в пострадавшей центральной части города
Йоко Русмани (Joko Rusmani), консультант Министерства общественных работ и жилищного строительства Индонезии

Когда-то индонезийский город Семаранг страдал от разрушительных наводнений. В периоды сильных дождей и приливов водная стихия не только разрушала дома, но и уносила жизни людей. Благодаря сотрудникам Grundfos было создано надёжное уникальное решение, защищающее население города Семаранг от наводнений в центральной части города. С тех пор оборудование оберегает бассейны рек и центр города от паводков и наводнений, повышая качество жизни.

Ситуация до проекта

Пятый по величине город в Индонезии Семаранг, в котором находится один из крупнейших коммерческих портов, в течение многих лет страдал от наводнений.

Семаранг расположен на низком участке северного побережья острова Ява. Почти треть города находится ниже уровня прилива. С одной его стороны — океан, а со всех остальных город окружают горы. Общая площадь составляет около 13 кв. км. Тропический климат делает город одним из самых влажных мест в стране, особенно во время приливов.

По словам консультанта из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Индонезии Йоко Русмани (Joko Rusmani), хуже всего — прилив и дожди одновременно.

"Когда в сезон дождей случался прилив, вода, которая должна была стекать в море, не уходила, а затапливала жилые районы. Это происходило снова и снова".

"Даже небольшой дождь мог привести к наводнению, — рассказывает Ари Соемантри (Ari Soemantri), жительница центрального района Йалан Пермата Мера в Семаранге. — После сильных дождей вода стояла в течение многих дней и никак не уходила".

Ситуация осложнялась проседанием почвы до 10 см в год. Йоко Русмани говорит, что причиной всему чрезмерная добыча подземных вод и строительство. Слишком большая нагрузка на почву. Все это в совокупности — проседание почвы, дожди и приливы — в течение многих лет усложняло жизнь жителям Семаранга.

Ситуация изменилась благодаря новой насосной станции.

Ари Соемантри (Ari Soemantri, вторая справа) стоит со своей семьей в своей резиденции в Джалан Пермата Мерах, центральном районе Семаранг. По её словам, раньше в этом районе не было никаких признаков отсутствия паводковых вод. Сегодня в "защищенных от наводнений" районах повышаются цены не недвижимость.

Решение

В 2013 году в рамках крупномасштабного международного проекта началось строительство осушительной насосной станции, которая могла бы работать в условиях сильного наводнения. В проектную группу входили индонезийский подрядчик Brantas, японская консультационная фирма Oriental, японское агентство международного сотрудничества (JICA), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Индонезии, местная администрация города Семаранга и компания Grundfos. Проект реализовывался в рамках стратегической программы по рациональному использованию водных ресурсов по заказу Правительства Индонезии.

"Проектная группа изолировала притоки двух основных рек — Семаранга и Бару", — говорит Йоко Русмани. — Сейчас приходящие потоки воды будут скапливаться в специальных бассейнах-отстойниках, откуда будет откачиваться вода.

Бассейны-отстойники могут вмещать в себя 130 000 кубометров воды, при этом общая производительность насосной станции составляет 35 м3 в секунду или 126 000 м3 в час. Мы рассчитываем, что насосы смогут работать круглосуточно в непрерывном режиме".

Северная треть Семаранга находится под уровнем прилива, что частично является причиной наводнения. В гавани необходимо достроить подпорную стену вверх, чтобы не допустить проникновения морской воды.

Проектная группа остановила свой выбор на насосах GRUNDFOS KPL, так как уже имела опыт применения аналогичных насосов в Сурабае и Джакарте.

Эти насосы очень просты в эксплуатации. Поэтому, когда идет дождь, мы можем сразу же запустить систему
Нур Вахид (Nur Wahid), Операционный директор

"Поскольку насосы отличаются большой производительностью и на тот момент были самыми большими в Индонезии, мы обратились за поддержкой в штаб-квартиру Grundfos в Дании, — рассказывает Йоко. — Они заверили нас в том, что в ближайшее 15 лет у нас будет возможность приобретать запчасти на месте".

"С момента запуска насосной станции в 2014 году она еще ни разу не обманула наших ожиданий" Нур Вахид, говорит Нур Вахид, Операционный директор. В сухой сезон местная бригада приводит насосы в рабочее состояние на час-два в день. Это необходимо для поддержания требуемого уровня воды в бассейнах и проведения ежедневного техобслуживания насосов. "К счастью, насосы очень просты в эксплуатации. Каждый раз во время дождя мы сразу запускаем систему" — говорит Нур Вахид.

Результат

Дни, когда люди страдали от затопления жилья и центральных улиц города, ушли в прошлое. Теперь им не нужно поднимать свои дома, чтобы справиться с проблемой оседания почвы и регулярных наводнений. "Наконец, наши дороги функционируют, как нужно, — говорит Йоко. — Раньше они, скорее, служили водными путями, но сейчас они сухие. Больше никаких проблем".

Он добавляет, что теперь правительство может развивать инфраструктуру, не опасаясь, что она пострадает от последствий наводнений или приливов. "В Семаранге снова начала развиваться социально-экономическая сфера", — говорит он.

Действительно, местная жительница Ари Сумантри утверждает, что сейчас в районе нет наводнений. "Земля и недвижимость снова растут в цене, потому что наводнений нет, —

Йоко Русмани, Консультант Министерства общественных работ и жилищного строительства Индонезии, сидит в парке в центре Семаранга. "Мы гордимся этим проектом, потому что смогли применить решение, которое было оценено по достоинству, и которое является примером для других", — говорит он.

говорит Йоко. — Насосная станция в Семаранге решила проблему наводнений в центральной части города. Её можно использовать в качестве примера или образца в аналогичных районах. Мы гордимся тем, что решение было предложено и оценено по достоинству, и оно служит примером для других. Многие муниципалитеты в Индонезии, сталкивающиеся с такими же проблемами, приезжали к нам, чтобы узнать, какие решения существуют, и как их можно применить в их городах.

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.