Cas d’application

Dosage précis confirmé par une étude universitaire

Une étude universitaire indépendante confirme les affirmations de Grundfos concernant la précision de dosage de la DDA-FCM. Lors du test avec de l'eau, l'écart entre le point de consigne et la valeur réelle était inférieur à 1 % à un débit supérieur à 50 ml/h ; des résultats similaires ont été confirmés pour l'eau de javel. Les résultats sont incontestables : la SMART Digital DDA-FCM est bien meilleure que les pompes doseuses conventionnelles en termes d'exactitude et de précision.

Grundfos soutient que la SMART Digital DDA-FCM a une précision de dosage supérieure à +/- 1 % du point de consigne. Une telle précision offre de nombreux avantages, parmi lesquels une consommation réduite de produits chimiques ainsi qu’un dosage continu et précis. Mais la DDA-FCM est-elle réellement aussi précise qu'on le prétend ? Une étude réalisée à l'Université des Sciences Appliquées de Weihenstephan-Triesdorf par le professeur Dirk Rehmann a comparé la pompe Grundfos SMART Digital DDA-FCM 7.5-16 avec une pompe doseuse Grundfos antérieure (modèle DMI 3-10) sur la précision de dosage.

La DMI 3-10 est une pompe doseuse classique avec moteur synchrone et réglage de la longueur de course. Elle présente une plage de 1 : 10 (300 ml/h à 3 l/h) qui peut être encore réduite grâce au contrôle de la fréquence de course (marche/arrêt du moteur). La DDA-FCM dispose d'une plage de dosage de 2.5 ml/h à 7.5 l/h. En utilisant la technologie du moteur pas à pas, la DDA-FCM régule la quantité de dosage en modifiant la vitesse pendant la course de refoulement. Le réglage mécanique de la longueur de course est inutile. Un capteur intégré dans la tête de la DDA-FCM mesure la quantité dosée et corrige automatiquement la valeur réelle ; en même temps, le capteur surveille le process de dosage complet.

L'exactitude du dosage et la précision des deux pompes ont été testées avec de l'eau et de la javel. La DMI 3-10 a dosé une eau à 20 °C avec une précision de dosage absolue de 5.6 % à 3 l/h (longueur de course de 100 %, fréquence de course de 84.5 %) et de 21 % à 0.015 l/h (longueur de course de 10 %, fréquence de course de 4.2 %). Avec la DDA-FCM 7.5-16, l'écart entre le point de consigne et la quantité dosée réelle est inférieur à 1 %, à un débit supérieur à 50 ml/h. A un débit nominal de 5 à 10 ml/h, la valeur est inférieure à 2 %.

La répétabilité de la DDA-FCM est inférieure à 1 % sur toute la plage de dosage. À un débit nominal de 2.5 ml/h, la précision était de 1.36 %. En comparaison, la précision de dosage de la DMI varie de 0.1 à 8 %.

L'eau de javel est l'un des produits chimiques les plus couramment dosés dans le traitement de l'eau. Grundfos fait valoir que la SMART Digital DDA-FCM peut doser ce produit chimique dégazant (NaOCl 13 %, 35 °C) sans équipement supplémentaire. Cette affirmation aussi a été vérifiée par l'Université de Weihenstephan-Triesdorf ; la précision de dosage de la DDA-FCM à débits supérieurs à 100 ml/h est inférieure à 1 %. La précision de dosage de la DMI avec de la javel varie entre 4.5 % et 36.6 %, selon le débit réglé.

En fonction de la quantité de dosage proportionnelle, entre 5 et 19 % de produits chimiques peuvent être économisés grâce à la précision de dosage de la DDA. En dosant 70 ml/h de floculants, la DDA-FCM économise 100 litres de floculant par an.

Les résultats sont incontestables : la SMART Digital DDA-FCM est bien meilleure que les pompes doseuses traditionnelles en termes d'exactitude et de précision. La DDA-FCM peut doser avec une extrême précision de 5 ml/h à 7.5 l/h. Elle convient aussi très bien au dosage de liquides dégazants avec une grande précision sur toute la plage de dosage et au-delà de 0.1 l/h.