Cas d’application

Une solution professionnelle au service de la plus grande installation européenne d’irrigation à pivot

En France, à environ 100 km au sud de Bordeaux, l'agriculteur Jean Claude Briest est l'heureux propriétaire de l'une des plus grandes installations d’irrigation à pivot d’Europe, et peut-être même du monde. Le système d'irrigation est tout simplement énorme, irriguant son champ de maïs dans un gigantesque cercle de 2 km de diamètre, avec l'aide d’une pompe Grundfos innovante. Regarder l'irrigateur à pivot pulvériser l'eau de ses 700 buses est spectaculaire.

Lorsque le maïs est récolté à l'automne, un autre événement intéressant se produit. Les amateurs d'oiseaux de toute la France se rendent au champ de maïs pour observer les cigognes se rassembler pour un repas gratuit avant leur long voyage vers l'Afrique du Nord pour l'hiver. 

Contexte
Le champ de maïs couvre une superficie de 310 hectares. En raison de la rareté des précipitations entre début avril et août, le champ doit être irrigué tous les trois jours pour obtenir un rendement maximum.

L’irrigation régulière de cette grande surface nécessitait une solution exceptionnelle.

En 1997, la société française Otech, dont le siège est à Puyoo, en France, a été sélectionnée pour entreprendre la conception et la fabrication d'une installation d'irrigation à pivot. Le projet constituait un véritable défi, car aucun spécialiste de l'irrigation dans la région n'avait jamais dimensionné et produit un tel dispositif à si grande échelle auparavant.

L’installation a été conçue de toutes pièces et mise en service avec succès deux ans plus tard par Otech 40, membre du groupe Otech.

Solution Grundfos
L’installation d'irrigation est conçue avec deux pivots centraux pointant dans des directions opposées, chacun d’une longueur impressionnante de 965 m. Le système est alimenté par les eaux souterraines à l’aide de 54 pompes immergées Grundfos SP. Les pompes SP fournissent chaque année environ 300 000 m3 d'eau aux 700 buses des pivots. Il faut six jours pour que le pivot fasse un tour complet et pendant ce temps, l'autre pivot passe pour que les récoltes soient arrosées tous les trois jours.

Des pompes fiables et une étroite collaboration ont été des paramètres importants. Les pompes SP sont idéales pour l'irrigation car elles sont constituées exclusivement de composants en acier inoxydable, offrant ainsi une haute résistance aux agents abrasifs et corrosifs.

Bilan
Le bilan est sans appel. L’installation d'irrigation à pivot fonctionne de façon optimale dans le champ de maïs, fournissant de l'eau aux cultures jour après jour grâce au fonctionnement fiable et sans faille des pompes immergées Grundfos SP.