Referenz

Mobile Druckerhöhungsanlage Monheim

Zukunftssichere Wasserversorgung durch den Bau einer Verbundleitung

durch die Monheimer Alb

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel!

Daher hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Wasserversorgungsunternehmen die Versorgung mit frischem Trinkwasser „lückenlos“ sicherstellen müssen. Laut der Trinkwasserverordnung müssen Maßnahmenpläne erstellt werden, nach denen im Notfall – also bei Störungen im System – vorgegangen werden soll.

Eine Ersatzwasserversorgung ist gem. DIN 2001-3 eine zeitlich begrenzte Bereitstellung von Trinkwasser bei Unterbrechung des Normalbetriebes. Das Wasser muss hierbei jederzeit der gültigen TrinkwV entsprechen.

Soweit die Vorgaben – aber wie löst man das Problem?

Bei Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz oder bei der Errichtung von Neuanlagen ist es fast unumgänglich den Normalbetrieb zu unterbrechen. Die Ersatzversorgung erfolgt dann häufig über temporär errichtete Pumpensysteme (meist DEA). Um diese zu errichten ist sehr viel Planungsarbeit erforderlich. Dazu kommt, dass für Auf- und Rückbau Zeit benötigt wird. Das sind Faktoren, welche die Kostenseite negativ beeinflussen.

Um diese Probleme zu umgehen, gibt es einen Lösungsansatz: Eine mobile Druckerhöhungsanlage

Hier ein Beispiel aus der Monheimer Alb.