Präsentation von Grundfos COMFORT mit AUTOADAPT
Präsentation von Grundfos COMFORT mit AUTOADAPT
Hier stellen wir Ihnen Grundfos COMFORT mit AUTOADAPT mit allen Funktionen vor.
Wir haben alle schon auf warmes Wasser gewartet.
Und das ist nicht nur ungemütlich, sondern führt auch dazu, dass eine
Menge sauberes Trinkwasser als Brauchwasser verloren geht - jeden Tag, jahrein, jahraus.
Sie können das nun vermeiden, indem Sie Ihre einstrangige Warmwasserversorgung durch eine zweistrangige Schleife mit einer Umwälzpumpe ersetzen.
Auf diese Weise genießen Sie das
Vergnügen sofort warmen Wassers und sparen dabei auch noch viel Wasser.
Aber aufgepasst bei der Auswahl der richtigen Umwälzpumpe.
Eine Pumpe, die rund um die Uhr im Einsatz ist, kann die Wassereinsparungen durch erhöhte Stromkosten und Wärmeverlust aus den Rohren aufheben.
Hier ist die Grundfos COMFORT mit AUTOADAPT die ideale Wahl.
Sie ist nicht nur kompakt, leise und verfügt über einen Niedrigenergiemotor sie ist auch rasch installiert, undverfügt auch über eine einzigartige
AUTOADAPT-Funktion.
Mithilfe ihrer zwei Temperatursensoren, einer eingebaut und einer außen angebracht, kann die Pumpe lernen und sich dem Rhythmus des Warmwasserverbrauchs im Haushalt anpassen.
Das bedeutet, dass die Grundfos COMFORT mit der Zirkulation von Warmwasser anhand eines erlernten Rhythmus bereits beginnt, kurz bevor Sie es brauchen.
Während Sie daher weiterhin den Komfort von sofort warmem Wasser genießen, wird die Grundfos COMFORT-Pumpe gestoppt, wenn sie nicht gebraucht wird, und spart so Strom und
Wärmeverlust aus den Rohren.
Sehen wir uns die Einsparungen an, die Sie mit der Grundfos COMFORT vornehmen können.
Wie schon gesagt spart ein zweistrangiges
Warmwasserumwälzsystem eine Menge Wasser.
Ein typisches Beispiel ist eine dreiköpfige
Familie in einem Haushalt mit einem herkömmlichen, einsträngigen System.
Sie gießen bis zu 16.000 Liter sauberes Wasser jedes Jahr direkt in den Ausguss, während sie auf warmes Wasser warten.
Da die COMFORT mit AUTOADAPT im Schnitt nur 3 Stunden täglich in Betrieb ist, um einen typischen Haushalt sofort mit Warmwasser zu versorgen, sind Energieeinsparungen von bis zu 96 % im Vergleich zu einer Pumpe im
Dauerbetrieb leicht erreichbar.
Darüber hinaus liegen die
Wärmeenergieeinsparungen beim
Einsatz von COMFORT mit AUTOADAPT bei etwa 48 % durch eine Verringerung der
Abstrahlungsverluste aus den Rohren.
Diese Wärmeenergieverschwendung stellt tatsächlich den größten Teil der
Energiebilanz Ihres Kunden dar.
Fassen wir das alles kurz zusammen:
Die Grundfos COMFORT ist eine kompakte, geräuscharme und leicht zu installierende Umwälzpumpe.
Und mit der AUTODAPT-Funktion spart die Grundfos COMFORT auch
Wasser, Strom und Wärme.