Online-Seminar

Online Seminar - Heizungstechnik 2023

Ab dem Jahre 2024 plant die Bundesregierung für alle neuen Heizungen den Betrieb mit 65% erneuerbarer Energie. Wie kann das in der Sanierung und im Neubau gelingen?
Die Energiewende wird heute schon durch viele Förderprogramme unterstützt, in welchen schon heute 65% erneuerbarer Energieanteil definiert ist. Die Entscheidungsfindung ist alles andere als einfach, denn einen Königsweg gibt es nicht.

Welche Heizungstechnik ist die richtige? Und wie viel Förderung kann man erwarten? Eine einfache Antwort hierauf ist nicht möglich. Zu verschieden sind die baulichen Randbedingungen in der Sanierung. Immer komplexer werden technische Anforderungen und Entscheidungswege. Zeitgleich ändern sich technische Regelwerke oftmals in schnellerem Takt als der Baufortschritt.

Kompetent und praxisorientiert unterstützt dieses Seminar Ihre Sicherheit und Ihren Erfolg

Kooperations-Veranstaltung der Firmen REHAU, JUDO, WOLF und GRUNDFOS

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung zum Seminar: www.sichere-heizungsanlagen.de

Der Vortrag wird live online übertragen. Sie benötigen einen PC oder ein Tablet mit einem Browser und einer Internetverbindung. Die Durchführung dieses Seminars und die Anmeldung dazu erfolgen über die Plattform eines Drittanbieters.